2380074_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2380074_ja-JP

2380074_ja-JP

LS1027Aは、初期SDカードプロビジョニングフェーズ中にSD1/SD2 SerDesリファレンスクロックなしで起動します。

こんにちは、

私はLS1027Aをベースにしたカスタム基板を開発中です。

製造工程において、基板は初期プロビジョニング段階を経て、プロセッサがSDカードから起動する。このブートの唯一の目的は、最終的な製品版ソフトウェアイメージをeMMCに書き込むことです。

このプロビジョニング段階では、SerDesインターフェースはどれも使用されません。このボードは必須のSYSCLK信号を提供しますが、SD1_REF_CLKおよびSD2_REF_CLK信号は外部PLLによって生成され、適切な基準クロックを出力するにはソフトウェアによる設定が必要です。

私の質問は次のとおりです。

SD1_REF_CLKとSD2_REF_CLKが存在しない状態で、SYSCLKのみが存在する場合、LS1027Aはリセット状態から正常に終了し、SDカードから起動できますか?

そのアイデアはこうだ。

  1. SYSCLKが利用可能な状態でボードの電源を入れてください。
  2. LS1027AをSDカードから起動します。
  3. ソフトウェアから外部PLLを設定します。
  4. SerDesリファレンスクロックを有効にします。
  5. eMMCをプログラムします。
  6. PLL構成とSerDesクロックが既に利用可能なeMMCからの通常の生産ブートに切り替えます。

この初期プロビジョニングフェーズではSerDesプロトコルが使用されないと仮定した場合、リセット時にSerDesリファレンスクロックが存在しない場合に、デバイスが正しく起動することを妨げるような制限や起動時の要件はありますか?

ご協力ありがとうございます。

よろしくお願いいたします。

Re: LS1027A boot without SD1/SD2 SerDes reference clocks during initial SD-card provisioning phase
はい、デバイスはDIFF_SYSCLKのみが存在する場合でもSDカードから起動できます。ただし、プロビジョニングRCWでSerDes PLL/SerDesプロトコルが無効になっている場合に限ります。これにより、SoCはリセット中にこれらのリファレンスクロックを期待しなくなります。
  • SerDesレーンは未使用として構成され、
  • RCWでは、SerDes PLLは電源オフとして構成されています。
起動を妨げる要因は何でしょうか?
A. RCWでSerDes PLLが有効のままで、refclkが存在しない
B. RCWのプロビジョニングでは、SerDesプロトコルはアクティブなままになります。
C. DIFF_SYSCLKだけで任意のSerDesプロトコルを自動的に代替できると仮定する
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-16-2026 02:26 AM
更新者: