2380055_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2380055_ja-JP

2380055_ja-JP

T1040RDB: CodeWarrior TAP経由で接続中に「JTAGチェーンを正しく構成できませんでした」

こんにちは、チームの皆さん、

私たちは新しいT1040RDBボードを使用しており、CodeWarriorを使ってJTAG経由でターゲットに接続し、U-Bootをボードにロード/プログラムしようとしています。

接続処理中に、CodeWarriorは以下のエラーを報告します。

JTAGチェーンの設定が正しく行われませんでした

その結果、ボードとのJTAG接続を確立できず、U-Bootのロードに進むことができません。

重要な点として、以前にもCodeWarriorとTAPを含む同じ構成を使用して、他のT1040RDBボードにU-Bootを正常にロードしており、JTAG関連の問題は発生していないことを付け加えておきます。この問題は、この新しいボードでのみ確認されています。

設定の詳細:

ボード: T1040RDBプロセッサ: T1040

デバッグプローブ/TAP: CodeWarrior TAP over USB Freescale

アプリケーション:CodeWarrior Development Studio For PA バージョン:10.5

ホストOS: Windows 11 Pro

実施されたチェック項目:

基板の電源投入シーケンスを確認しました。

JTAGケーブルの接続と向きを確認しました。

CodeWarriorを再起動し、ボードの電源を入れ直しました。

ホストPCがTAP/デバッグプローブを検出したことを確認しました。

複数回再接続を試みましたが、結果は同じでした。

基板上のスイッチ設定を確認したところ、正しく設定されていました。

参考までに、現在のエラー画面のスクリーンショットと、同じCodeWarriorおよびTAP設定を使用して別のT1040RDBボードで以前に正常に動作したセッションのスクリーンショットを添付しました。以前の基板では同じ手順を問題なく進めることができましたが、新しい基板ではこの段階で「JTAGチェーンを正しく構成できませんでした」というエラーが発生して失敗します。

この問題の考えられる原因と、今後の対応についてご教示いただけますでしょうか?

ご協力をお願いします。

よろしくお願いします、
A.マルティ

QorIQ T1デバイスRe: T1040RDB: "Failed to correctly configure the JTAG chain" while connecting through Code

おそらく、ターゲットボード上に有効なRCWが存在しないと思われます。以下のいずれかの方法を選択してください。

1. スイッチ設定を構成して、ターゲットボードをハードコードされたRCWとして設定してください。

2. RCWをオーバーライドするには、CodeWarrior JTAG設定ファイルを使用してください。

セクション「8.4」を参照してください。C:\Freescale\CW_PA_v10.5.1\PA\Help\PDF\Targeting_PA_Processors.pdf 内の「JTAG構成ファイルを使用するためのリモートシステムの設定」を参照してください。


さらに、C:\Freescale\CW_PA_v10.5.1\PA\ccs\bin\ccs.exe から CCS コンソールを開き、以下の CCS コマンドを入力して検証を行ってください。

% すべて削除

% config cc cwtap

% ccを表示

% ccs::config_chain t1040

% ccs::reset_to_debug

Re: T1040RDB: "Failed to correctly configure the JTAG chain" while connecting through Code

こんにちは @ yipingwang さん

ご提案ありがとうございます。

ポイント1については、すでに基板スイッチの設定を確認しており、このプロセス中に正しく設定されています。

ポイント2に関しては、以下のセクション8.4「JTAG構成ファイルを使用するためのリモートシステムの設定」を参照しました。

C:\Freescale\CW_PA_v10.5.1\PA\Help\PDF\Targeting_PA_Processors.pdf

ステップ13で述べたように、JTAG初期化ファイルを以下から選択するように指示されています。

\PA\PA_Support\Initialization_Files\jtag_chains

しかし、私たちのインストール環境では、このディレクトリには複数のJTAG初期化ファイルが含まれています(添付のスクリーンショットを参照してください)。T1040RDBボードにはどのJTAG初期化ファイルを選択すればよいのか、不明です。

私たちのセットアップに適したJTAG初期化ファイルを教えていただけますか?

ご参考までに、以下の資料を添付いたしました。

  • jtag_chainsディレクトリにあるJTAG初期化ファイルのスクリーンショット。

  • ボードへの接続を試みた際に発生したエラーのスクリーンショット。

さらに、CCSコマンド(すべて削除、config cc cwtap、show ccなど)を実行しることができませんでした。なぜなら、C:\Freescale\CW_PA_v10.5.1\PA\ccs\bin\ccs.exeに関連付けられたCCSコンソールを特定できなかったからです。これらのコマンドを実行するためにCCSコンソールにアクセスする方法を教えていただけませんか?

ご協力をお願いします。

Re: T1040RDB: "Failed to correctly configure the JTAG chain" while connecting through Code

弊社ではDDR3メモリを搭載したT1040RDBを使用しています。

Re: T1040RDB: "Failed to correctly configure the JTAG chain" while connecting through Code

T1040RDBはDDR3に対応していますか、それともT1040D4RDBはDDR4に対応していますか?

Re: T1040RDB: "Failed to correctly configure the JTAG chain" while connecting through Code

ハードコードされたRCWモードについては以下を参照し、その後CodeWarriorを使用してターゲットボードに接続してください。

ボード上では、ONとOFFはそれぞれ0と1で表されます。

SW1[1:8] SW2[1] 0_1001_1110 (0x9E)

回复: T1040RDB: "Failed to correctly configure the JTAG chain" while connecting through Code

いいえ、弊社にはQCVSツールはございません。私たちのセットアップにはCodeWarrior USB TAPとCodeWarrior for Power Architecture v10.5.1のソフトウェアしかありません。

回复: T1040RDB: "Failed to correctly configure the JTAG chain" while connecting through CodeQCVSツールはお持ちですか?
回复: T1040RDB: "Failed to correctly configure the JTAG chain" while connecting through CodeRCWのPBL(問題解決型学習)はどのように作成するのですか?Re: T1040RDB: "Failed to correctly configure the JTAG chain" while connecting through Codeこんにちは、QCVSのオフラインインストールパッケージを送ってもらえますか?
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-12-2026 02:27 AM
更新者: