2380050_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2380050_ja-JP

2380050_ja-JP

Lauterbasch JTAG (QSPI ブート) を使用して LS2088ARD をリカバリする

ハイ

→ ジャンパーとスイッチの設定を変更することで、LS2088ARDB の QSPI フラッシュから起動することができました。

->起動後、誤ってQSPIフラッシュのブート領域を消去してしまいました(bl2、rcw、ubootがすべて消去されました)。ターゲットが起動していません。

->私は、フェイルセーフ方式であるls2088a_sieve_sram_failsave.cmmを使用してLauterbasch JTAGでブートしようとしています。以下に示すように「RCWを上書きする」

Data.Set EDBG:0x42001080 %Long 0x9b ; RCW_src=ハードコード済み

-> これにより、ターゲットはJTAG(ls2088a_sieve_sram_failsave.cmm)によって提供されるRCWで起動します。

-> ただし、RCW_SRCがQSPI_bootではないため、QSPIが動作していないことに注意してください。

->QSPIピンマルチプレクサ、クロックが初期化されていない場合、QSPIはどのように動作しますか?

質問:新しい.cmmファイルや提案を提供していただけますか?QSPIフラッシュが空/消去された場合に、JTAGを使用してターゲットを復旧するために使用できるスクリプト。


よろしくお願いいたします。

Re: Recover LS2088ARD using Lauterbasch JTAG (QSPI Boot)

こんにちは、

必要なドキュメントは通常以下のとおりです。

  • LS2088Aリファレンス・マニュアル/RCWソース動作とQSPI初期化のブートフロー ドキュメント、
  • LS2088ARDBボードの復旧またはプログラミング手順、
  • また、 ls2088a_sieve_sram_failsave.cmmに特有の Lauterbach リカバリ スクリプトに関する注記。

取得したソースにはそれらの情報が一切含まれていないため、最も安全な回答は次のとおりです。既存のフェイルセーフスクリプトがブート領域消去後にQSPIアクセスを再度有効にできることを検証できず、信頼できる代替.cmmファイルを生成することもできません。利用可能なドキュメントからスクリプトを取得します。LS2088ARDBの復旧手順についてはNXPサポートにお問い合わせいただくか、分析を希望するLS2088A/Lauterbachのドキュメントセットをお送りいただければ、私が解釈のお手伝いをいたします。

 

よろしくお願いします。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-16-2026 02:27 AM
更新者: