あなたの質問の英語訳は次のとおりです。> S32DS を介して MPC5744P の特定のレジスタ値を変更すると、embsys レジスタの一部しか変更できないのはなぜですか?特定のRWレジスタ値を変更すると、「エラー:命令実行中にONCEステータスレジスタでエラーが発生しました。」というエラーが報告されます。
S32DS による MOC5744P の一部のレジスタの値も、一部の embsys レジスタのみ変更可能です。これらの RW レジスタの値を変更すると、命令実行中にエラー : ONCE ステータス レジスタのエラーが発生しますか?
上記の部分を和訳して翻訳します
こんにちは、
詳細が分からないので、一般的な回答をさせていただきます。
このエラーはレジスタアクセスエラーではありません。書き込みによって発生したデバッグリンク障害です。
そしてそれは、特定のレジスタが原因で起こります。
よろしくお願いいたします。
ピーター