2379921_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2379921_ja-JP

2379921_ja-JP

MIMX RT1170 EVKのArduinoインターフェースを使用してセンサを接続する

こんにちは、

超音波センサーをMIMX RT1170 EVKボードに接続しています。センサーを接続するには、GPIO接続用のArduinoインターフェースを使用する必要があります。ピンに電源が供給されていないため、超音波センサーの接続に必要な適切な接続箇所が見つかりません。

アダプタ(J43)を使用して基板に電源を供給しました。
ピンの接続に関する参考資料が必要です。また、Arduinoインターフェース領域の電源をオンにするために必要な設定はありますか?

ありがとう。

Re: Using Arduino interface of MIMX RT1170 EVK for sensor connection

こんにちは、 @SK02 さん。

弊社製品にご関心をお寄せいただき、また弊社のコミュニティをご利用いただき、誠にありがとうございます。

ご質問の件について、以下の電源構成をご確認いただけますでしょうか?

1:アダプタはJ43に接続されています

2:SW5電源スイッチがオンになっている

3:J38はピン1-2に設定され、外部5V入力を選択します。

これらの設定が確認されると、Arduinoインターフェースに電力を供給するものを含め、ボードの電源レールが使用可能になります。

ぜひお試しください。

よろしくお願いいたします。

5月

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-12-2026 03:26 AM
Updated by: