2379855_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2379855_zh-CN

2379855_zh-CN

EIS测试评估板功能咨询

关于由EVBMA6x02BMU,EVBMA8420DT,EVBMA7x18DT1三块板构成的EIS测试方案,有以下几个问题:
1. 支持的EIS测试频率范围是多少?

2. 除了传统扫频测试方法,激励电流可否进行自定义设置,例如采用多频复合激励?

3. 用户手册里提到单块板可测电芯数为8-18块,电芯数小于8块时,能否完成测试?

4. 实际使用时,评估板与电芯的连接方式是否有要求或者一个标准规范?

5. 针对大容量电芯内阻较小时,需要使用到较大的激励电流,是否可控?

Re: EIS测试评估板功能咨询

1:0.1 - 1 kHz

2:可以自己做激励信号

3:BMA7418最少支持8个cell

4:没有涉及到太多你可以参考UG10341 page10

5:比方说BMA8420 + TAA3033 的 EIS 激励方案里也就是UG10341 Figure8,激励电流的“大小/幅度”不是由 BMA8420 单独直接设定,而是由 TAA3033 来调节;其中感测电阻(sense resistor)定义激励电流的幅度。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎06-12-2026 02:34 AM
更新人: