2379781_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2379781_ja-JP

2379781_ja-JP

S32K364は部分的なAB_SWAPモードをサポートしていますか?

こんにちは。お客様からお預かりしたS32K364ボードには、既にAB_SWAPモードでHSEが搭載されています。DCMSTAT(0x402AC000)レジスタの値は0x00040FF1で、マニュアルによるとこれはDCMOTAA_EXビットが有効であることを示しており、チップが部分的なAB_SWAPモードになっていることを意味します。しかし、マニュアルには「このAB_SWAPモードは、S32K328、S32K338、S32K348、S32K358、S32K356、S32K336、およびS32K388でのみサポートされています」とも記載されています。これはドキュメントのバグでしょうか、それとも何か別の問題でしょうか?

Re: Does the S32K364 support the partial AB_SWAP mode?

こんにちは@ BianHaopeng1

RN00176-for S32K396 HSE Firmware 0.2.50.0 の文書を参照してください。

Senlent_0-1781161383580.pngSenlent_0-1781161383580.png


Re: Does the S32K364 support the partial AB_SWAP mode?

S32K394、S32K374、およびS32K364デバイスでは、ブートローダーのAB-SWAP中にIVTで0040_0000hは利用できませんが、ABSWAP機能は共通の機能であるはずです。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎06-12-2026 03:27 AM
更新人: