我们目前正在使用贵公司的正版 NTAG213 芯片,但在编码过程中经常遇到数据无法写入的问题。
例如,在向 1,000 颗芯片写入数据时,其中 80 颗芯片最初出现了故障。重试后,失败次数降至60次。虽然随着尝试次数的增加,缺陷率有所下降,但最后26颗芯片仍然完全无法写入,即使经过10多次重试也是如此。
虽然在目前的测试阶段,这种情况尚可应对,但如果此类问题出现在实际的生产线上,将给公司造成重大的运营和财务损失。
能否请您说明导致此次写入失败的可能原因,并提供解决此问题的方案?
您好,先生,
问题可能不在于 NTAG,而在于您使用的 NFC 读卡器。我们提供基于自家NFC读卡器的NFC读卡器解决方案,这些方案专为大规模生产而设计。能否请您再详细介绍一下您的系统配置?
此外,请注意这是一个公开的社区。如果您还有其他具体问题,请使用贵公司的域名登录以创建票证。