2379761_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2379761_zh-CN

2379761_zh-CN

比较器引脚描述

您好,

在 172 引脚 QFP 器件 MCXN247VPBT 中,第 135、& 139 引脚仅显示为 CMP1_IN1,且没有后缀来表明这些引脚是 CMP1_IN1P 还是 CMP1_IN1N。同样,在数据手册和配置工具中,引脚 156、157、162、163 也存在相同的问题。  


能否请恩智浦(NXP)的相关人员更新数据手册和配置工具中的这些信息?

 谢谢,

萨蒂什·阿查里亚

MCX NRe: Comparator pin description

谢谢你,塞莱斯特。这解答了我的疑问。

Re: Comparator pin description

你好@acharya_satishb,

感谢您的发帖。 

我认为数据手册和配置工具都没有问题。
原因是您提到的引脚可以配置为 CMPx_INxP 或 CMPx_INxN。
例如,第 135 号引脚(也称为 P0_3)。如“表375”所示。CMP 输入连接” 在参考手册中,CMP1_IN1P 和 CMP1_IN1N 都映射到 P0_3。

Celeste_Liu_0-1781148101856.png

Celeste_Liu_1-1781148118393.png


其他引脚(如139、156、157、162和163)也同样适用。
根据表格,只有索引为 4 和 5 的输入属于特殊情况。因此,在引脚复用器中,这些被明确区分开来。例如,在引脚复用配置中,P4_15 被定义为CMP0_IN4P。

关于选择用于正向或负向多路复用器的输入,您可以通过配置 CCR2 寄存器中的 MSEL 和 PSEL 位来实现。  并指出,PSEL不应与MSEL混为一谈。

Celeste_Liu_2-1781148389923.png


希望对您有帮助。 如果您需要进一步的帮助,请随时联系我们。

如有任何新问题,欢迎发布新帖。

BR

塞莱斯特


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注意:如果此帖子解答了您的问题,请点击"接受为解决方案" 按钮。谢谢!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-12-2026 03:28 AM
更新者: