2379761_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2379761_ja-JP

2379761_ja-JP

コンパレータピンの説明

こんにちは、

172ピンQFP部品MCXN247VPBTでは、ピン135と139にはCMP1_IN1とだけ表示され、これらがCMP1_IN1PかCMP1_IN1Nかを示す接尾辞はありません。同様に、ピン156、157、162、163についても、データシートおよび設定ツールにおいて同じ問題が発生しています。


NXPの担当者の方に、データシートと設定ツールの両方の情報を更新していただけないでしょうか?

ありがとう、

サティシュ・アチャリヤ

MCX NRe: Comparator pin description

ありがとう、セレステ。これで私の疑問は解決しました。

Re: Comparator pin description

こんにちは、 @acharya_satishb さん

投稿ありがとうございます。

データシートにも設定ツールにも問題はないと思います。
その理由は、ご指摘のピンはCMPx_INxPまたはCMPx_INxNのいずれかに設定できるからです。
例えば、ピン135(P0_3とも呼ばれる)。表375に示すように。リファレンスマニュアルの「CMP入力接続」では、CMP1_IN1PとCMP1_IN1Nの両方がP0_3にマッピングされています。

Celeste_Liu_0-1781148101856.pngCeleste_Liu_0-1781148101856.png

Celeste_Liu_1-1781148118393.pngCeleste_Liu_1-1781148118393.png


139、156、157、162、163などの他のピンについても同様です。
表によると、インデックス4と5の入力のみが特殊なCASEである。したがって、これらはピンマルチプレクサにおいて明示的に区別される。例えば、P4_15はピンマルチプレクサではCMP0_IN4 Pとして定義されています。

正または負のマルチプレクサに使用する入力の選択については、CCR2レジスタのMSELビットとPSELビットを設定できます。また、PSELはMSELと同じであってはならないと指摘した。

Celeste_Liu_2-1781148389923.pngCeleste_Liu_2-1781148389923.png


お役に立てば幸いです。さらにサポートが必要な場合は、遠慮なくご連絡ください。

何か新しい問題があれば、遠慮なく新しい投稿を作成してください。

BR

セレステ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注:この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-12-2026 03:27 AM
更新者: