2379269_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2379269_ja-JP

2379269_ja-JP

マネージャー:FS32K144UAT0VLLTのVREFHを誤った電源に接続した場合、どのような問題が発生しますか?

FS32K144UAT0VLLTは、VDDとVDDAに3.3V、ADサンプリングに5Vの電源を使用します。VREFHが5V電源に誤って接続されているため、以下の問題が発生します。

1. VREFHの電圧はVDDAの電圧よりも低くなければなりません。VREFに5Vを供給した場合、測定電圧は3.3Vから約4.18Vに上昇します。

2. 3.3V電源を取り外し、5V電源のみを残した場合、3.3V電源の電圧は約4.18Vと測定されます。これは、FS32K144UAT0VLLTのVREFHが5V電源を3.3V電源と直列に接続しているためでしょうか?

3. FS32K144UAT0VLLTのVDDとVDDAを5V電源に変更し、元のMC14504BDRGレベル変換チップを3.3Vから5Vへのレベル変換に使用している場合、それを5Vレベル変換に変更することは可能でしょうか?回路基板は既にハンダ付け済みです。

ありがとう!

Re: 经理:FS32K144UAT0VLLT的VREFH接错电源会出现什么问题?

こんにちは@ YF666666

S32K1xxマイクロコントローラ向けハードウェア設計ガイドライン、改訂版5、2021年3月

図3. S32K14x – 100LQFPおよび100BGAパッケージの電源ピンとドメイン

Senlent_0-1781075499636.png

FS32K144UAT0VLLT の電源設計は上の図を参照しており、チップの外部電圧は VDD + 0.3 V を超える必要はありません。


「当初は電圧レベル変換チップ MC14504BDRG を使用して 3.3V から 5V 電圧レベルへの変換を行っていましたが、5V 電圧レベルに変更されました。」

尾行の説明はありませんが、不明瞭な変更が加えられています。

MC14504BDRG の出力は VREFH です。当初は 3.3V から 5V に VREFH に供給されていましたが、5V から 5V に変更されましたか?

自己認証が MC14504BDRG にある場合、切り替えの結果は VREFH が VDDA より小さいだけで済みます。



Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-11-2026 05:31 AM
Updated by: