2379027_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2379027_zh-CN

2379027_zh-CN

i.MX8MPLUS 寄存器 uSDHC 中的无记录位

我需要为 INTEGRITY 操作系统优化我们的 uSDHC 驱动程序。在这项工作中,我观察到,在繁忙状态下发送命令时," Transfer complete " (TC) 中断不会被触发。处理器参考手册(Rev.3)对于 TC 中断说:

"对于带 busy 的命令,当 busy 取消时,该字段将被置位。"

我看到 Linux 驱动程序使用 VEND_SPEC2 寄存器中一个未注明的位来激活此类命令的 TC 中断。

它位于"sdhci-esdhc-imx.c。"锉刀

104 #define ESDHC_VEND_SPEC2_EN_BUSY_IRQ (1)<<

当我使用我们的驱动程序在 VEND_SPEC2 寄存器中设置第 8 位时,TC 中断也会被触发。

是否建议使用这个未注明的位呢?

Re: i.MX8MPLUS Undocumented bit in uSDHC register

你好

没错,这个功能虽然没有文档说明,但你可以参考以下补丁:https://patchwork.kernel.org/project/linux-mmc/patch/[email protected]/如果该命令包含忙状态阶段,Linux 会在执行该命令之前将 VEND_SPEC2 的第 8 位(EN_BUSY_IRQ)设置为 1。这会导致控制器在“忙”信号失效时触发 TC 中断,如有需要,您可以实现该功能。 

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
1 个月之前
更新人: