2378745_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2378745_zh-CN

2378745_zh-CN

i.mxrt1176 不带 DQS 的最大 NOR 闪存速度

我正在尝试更好地了解连接到 FlexSpi2 的串行 NOR 速度限制,因为我们遇到了性能问题。

在一篇关于使用不带 DQS 引脚的 FlexSPI 的 1060 系列的知识库文章中,似乎将 serialClkFreq 限制为 60MHz。


但是,对于 RT1176,我们已经成功地在 SDR 模式下以 100MHz 运行了 或非 Flash,尽管未能以 120MHz 启动,但看似没有问题。
同样,DDR 的频率为 50MHz,而 60MHz 则失效。

第"30.3.17.2 节 接收时钟源特性" 简单说明了不带 DQS 引脚的最大频率"最低" 。

是像 1060 系列知识库文章提到的那样将接口限制在 60MHz 还是以 100MHz 运行 SDR 模式符合规格?还是以 50MHz 运行 DDR 模式更好?

在没有 DQS 的情况下,有什么优化性能的技巧吗?

https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Crossover-MCUs-Knowledge/Everything-you-need-to-know-about-DQS-...

Re: i.MXRT1176 Max NOR flash speed without DQS

你好@anbn、

感谢您对 NXP MIMXRT 系列的关注!

  1. 如果使用MCR0[RXCLKSRC]=0x0 (内部环回,不使用 DQS 引脚),数据手册限制在 SDR 模式下为 60 MHz,在 DDR 模式下为 30 MHz。因此,在这种模式下,100 MHz SDR 不在公布的规格范围内。

  2. 参考手册将 RXCLKsrc=0x0 标记为 “最低”,RXCLKsrc=0x1 标记为 “中”;实际频率限制在数据表中定义。数据表指定RXCLKsrc=0x0 为 60 MHz SDR / 30 MHz DDR,RXCLKsrc=0x1 为 133 MHz SDR。

  3. 如果使用 FlexSPi2 辅助引脚组,则该引脚组不提供 DQS 键盘,因此 ROM 启动仅支持低速读取。因此,此引脚选项不适用于高性能 XIP/启动 操作。

因此,如果您当前的主板连接没有可用的 DQS 焊盘,则应将其评估为 60 MHz SDR/30 MHz DDR。如果需要更高的读取性能,建议使用具有 DQS 的引脚组,并配置RXCLKsrc=0x1 。

致以最诚挚的问候,
Gavin

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎06-11-2026 05:30 AM
更新人: