你好
我开始使用 FRDM-MCXW72-LOC 开发板进行开发,当我尝试在终端窗口中使用以下内容调试 linkserver 退出时,我可以成功导入、编译示例:
等待 GDB 服务器启动...
[2026-06-06T13:59:32.968Z] SERVER CONSOLE DEBUG:GDB 服务器连接已建立。切换到"DEBUG CONSOLE" 查看 GDB 跟踪。
"C:\\NXP\\LinkServer_25.12.83\\LinkServer.exe"-l5 gdbserver " mcxw727cxxxa: mcxw72-LOC "--probe LYHBJEE1C30QX--gdb-port 2336--no-启动--core cm33_core0--redlink-port 2440 [474] 调试:asyncio:使用主动器:iocproactor [478] 调试:Launcher.core.设备:
从 JSON 文件中读取设备
[743] 调试:launcher.core.device:读取完设备 JSON 文件
[747] 关键:__main__:严重错误
回顾(最后一次通话):
文件 " __main__ .py ",第 44 行,在
文件"click\core.py" 、第 1130 行,在__call__
文件"click\core.py" 、第 1055 行,在 main
文件"click\core.py" 、第 1657 行,在 invoke
文件"click\core.py" 、第 1404 行,在 invoke
文件"click\core.py" 、第 760 行,在 invoke
文件"launcher\cli\utils\funcs.py" ,第 152 行,在 wrapper
文件"asyncio\runners.py" 、第 195 行,在运行
文件"asyncio\runners.py" 、第 118 行,在 run
File"asyncio\base_events.py" ,第 719 行,在 run_until_complete
File"launcher\cli\cmd\gdbserver.py" ,第 59 行,在 cmd_gdbserver
File"contextlib.py" 、第 214 行,在 __aenter__
File " 启动器\ cli\ utils\ click.py ",第 313 行,连接
文件 " 启动器\ cli\ utils\ funcs.py ",第 257 行,在 select_device
文件启动器\ cli\ utils\ funcs.py 中,第 140 行,在 assert_one_
device 文件启动器\ cli\ utils\ funcs.py " " "",第 129 行,在 die
异常:没有匹配的设备
[2026-06-06T 13:59:34.210 Z] 服务器控制台调试:GDB 服务器连接已关闭。
GDB 服务器连接已关闭。终端将被重复使用,等待下一个会话开始...
我可以通过链接服务器连接 flash 应用程序,连接 MCU 并闪存代码。是否知道为什么它无法在 MCUXpresso for VSCode 环境中运行?
谢谢!
Brian
Linkserver 有一个 MCX-W72-LOC 的 JSON,它与板的名称不匹配,当选择作为要导入示例的板时,它是 MCXW72-LOC。我正在尝试复制原件并修复命名... 试过了但没用,我想 linkserver 和 MCXW72-LOC 主板有问题?
埃里希
谢谢,我使用的是从存储库导入,你只能选择板。链接服务器从哪个 json 中提取?我想我可以保留板并修改启动配置?否则,选择 FRDM-MCxW72 作为主板并不能显示我正在尝试导入和运行的示例。
Brian
我看到有这样的错误信息:
例外:没有匹配的设备
您已指定以下设备:
"MCXW727CxxxA:MCXW72-LOC"
至少在我最新版本的 LinkServer 中是不存在的:
C:\NXP\LinkServer_26.5.59>.\LinkServer.exe 设备 --filter MCXW727CxxxA
信息: 与 MCXW727CxxxA 完全匹配
系列 设备 主板 核心
-------- -------- ------- ------------------------
MCXW7XX MCXW727C cm33_core0, [cm33_core1]
我建议你删除:mcxw72-LOC 进行设备选择。
希望这能帮到您,
埃里希