2377599_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2377599_ja-JP

2377599_ja-JP

S32K344 Mini EVB上でlwIP FreeRTOSを使用したPing応答なしの例

私は、 S32K344 Mini EVBボード上でのイーサネット通信の参考として、 lwip_FreeRTOS_s32k344のサンプルを使用しています。

しかし、PCからボードへのpingに応答がありません。当社では、RTDバージョン5.0.0とNXP TCPIPスタックバージョン2.0.0を使用しています。

この時点で、この例を正しく動作させるために、PHY構成、クロック設定、ピン構成、IPアドレス設定、またはS32K344 Mini EVBに必要な特定の変更など、追加の構成が必要かどうかを把握したいと考えています。

不足しているものや設定ミスがある可能性のある箇所を特定するのにご協力いただけますでしょうか?

Re: Ping Not Responding Using lwIP FreeRTOS Example on S32K344 Mini EVB

こんにちは、@brunoGT88 さん

標準のlwipサンプルは、S32K344 mini EVBでは動作しません。必要な変更は、ピン配置とクロック構成のみです。

Julin_AragnM_0-1781036970999.png

私の同僚の一人が提供した例を参照してください:例 S32K344 EMAC lwIP FreeRTOS miniEVB S32DS 3.6.1 RTD 6.0.0

コミュニティのサンプルでは、ピンとクロックを更新し、IPアドレスを192.168.0.209に変更し、サンプルが実行されていることを示すためにLEDスタックを追加します。

また、UDP_ECHOを有効にし、TCP/IPスタックのシャットダウンのタイムアウトをスキップします。

よろしくお願いします、
ジュリアン

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-11-2026 03:36 AM
Updated by: