2377577_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2377577_ja-JP

2377577_ja-JP

Windows ARM64 サポート リクエスト (LinkServer/MCUXpresso)

LinkServerとMCUXpressoインストーラーのWindows ARM64版もリリースしてほしいという要望です。最近、ArmベースのWindowsノートPCを使っている学生をよく見かけるようになりました。

開発ボードMCXAMCX NRe: Windows ARM64 support request (LinkServer/MCUXpresso)

こんにちは、

ご提案ありがとうございます。担当チームにこの件についてコメントいたします。

MCUXpressoを使用するにあたり、Visual Studio Codeの拡張機能を使ってみるお手伝いをしていただけますか?調査結果をぜひ教えてください。

このツールのインストールと使用方法については、以下をご覧ください。

MCUXpresso for VS Code ドキュメント — MCUXpresso for VS Code 26.05 ドキュメント

Visual Studio Code 用 MCUXpresso | NXP Semiconductors


敬具、ルイス

Re: Windows ARM64 support request (LinkServer/MCUXpresso)

ご返信ありがとうございます。VS Code拡張機能は正常に動作します。mcu-linkドライバは、Microsoftが巧みに移植したWinUSBをベースにしている。私はテストシステム上で管理者権限を持っていませんでしたが、リンクサーバーをシステムにコピーしてプロジェクトのデバッグを行うことができました。LinkServerのインストールに含まれる他のドライバについては分かりませんが、それらには署名済みのARMバージョンが必要になるでしょう。

残念ながら、「mcuxpressoインストーラー」によってインストールされるツールはすべてx64なので、すべてがPrism変換レイヤーを介して実行されます。git、python、ninja、cmakeなどは既にARM版がリリースされているはずなので、パッケージ化できるはずだ。arm-none-eabiツールチェーンだけはまだarm64版がリリースされていませんが、ビルドすることは可能です。特にMCU-Link開発ボードに関しては、主にARM64版Windowsのパフォーマンスが重要になります。

Re: Windows ARM64 support request (LinkServer/MCUXpresso)

こんにちは!
問題なく動作していると聞いて安心しました。このトピックの最新情報ですが、残念ながらMCUXpressoのIDE用ARM64はメンテナンスのみで、推奨されているのはMCUXpressoには引き続きVS Code拡張機能の使用です。

敬具、ルイス

Re: Windows ARM64 support request (LinkServer/MCUXpresso)

MCUXpressoインストーラーはVSCode拡張機能で使用されており、私が話していたのはそのことです。https ://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/mcuxpresso-software-and-tools-/mcu... :MCUXPRESSO-INSTALLER およびhttps://mcuxpresso.nxp.com/mcux-vscode/latest/html/MCUXpresso-Installer.html を参照してください。これはmacOS x64/arm64およびlinux/windows x64向けにリリースされていますが、arm64には対応していません。このパッケージにはlink serverが含まれており、macOS x64/arm64、linux x64/arm64向けにリリースされていますが、Windows x64向けにリリースされています。私のお願いは、これらのアプリケーションをWindows Arm64向けにリリースすることです。mcuxpressoインストーラーは多くのものをインストールするようですが、そのほとんどは既にWindows arm64向けに提供されているものだと理解しています。私は新しいWindows Arm64ノートPCを持つ学生たちと仕事をしていますが、今は彼らがうまく動作させるための回避策を手伝わなければなりません。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-24-2026 03:31 AM
更新者: