2377559_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2377559_ja-JP

2377559_ja-JP

S32K344(PMSMモーター)の例に関する質問

おはよう、


私は御社のFRDM評価ボードをGD3000パワードライバーとSunriseモーターと組み合わせて使用しています。私は、こちらのリンクからあなたの同僚の一人が示した手順に従ってみました。 https://github.com/nxp-appcodehub/an-mc-pmsm-foc-2sh-s32k344

まず、基板は2枚あります。1枚はGD3000モータ・ドライバ、もう1枚はFRDM-S32K344評価ボードです。システムに電源を供給するには、GD3000ドライバを介して12V電源を接続する必要がありますが、FRDMボード上のスイッチはオフにしておく必要があります。システムの電源を入れた後、Freemasterインターフェースに接続するには、スイッチを「オン」にする必要がありますか?それとも、システムに損傷を与えることなくインターフェースと通信する方法はありますか?

よろしくお願いいたします

Re: Question about a example of S32K344 (Motor PMSM)

こんにちは、 @JonAnder_Amante さん。

ドキュメントの「ハードウェアの接続」セクションによると、2枚のボードを使ったセットアップは以下のようになります。

  • 12V電源はGD3000基板を介して接続する必要があります。
  • デバッグと通信を有効にするには、USB Type-CケーブルをFRDMボードに接続する必要があります。

注意すべき点は、K344MINIは3.3Vで動作するのに対し、モーターコントローラーボードは5Vで動作するということです。コード内には、5Vと3.3Vの動作電圧を切り替えることができるソフトウェアスイッチ(SWトリガー)があります。


BR、VaneB

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-09-2026 02:34 AM
Updated by: