J44 ArduinoヘッダーのUART通信がMIMXRT1180-EVKボードで動作しません。以前は、J44ポート付近のインジケーターLEDが電源投入時に点灯/点滅していましたが、現在はLEDが点灯せず、UART通信も機能していません。どなたかこの問題について助けていただけませんか?
以前正常に動作していてLEDが点灯していた時の画像と、現在動作しておらずLEDが点灯していない時の画像の両方を添付しました。
こんにちは、 @abishekb さん。
NXP MIMXRTシリーズにご関心をお寄せいただきありがとうございます!
J44 Arduinoのどのピンを使用していますか?どのLPUARTインスタンスを使用していますか?
接続設定から判断すると、LPUART12(GPIO_AON_15/GPIO_AON_16)である可能性が高いと思われます。
しかし、ご説明いただいた問題では、2つのLEDはD6とD7であり、それらの制御ピンはGPIO_AD_27とGPIO_AD_26です。これらのピンは、あなたが使用しているLPUARTとは関係ありません。アプリケーション内の他のコードがそれらを再利用している可能性があります。
この場合、LEDが正しく点灯しないということは、アプリケーションコードの残りの部分も正しく実行されていないことを示しています。ハードウェアの問題である可能性は低いでしょう。フラッシュメモリを消去してから、SDKからシンプルなデフォルトプロジェクトを書き込んでテストすることをお勧めします。
よろしくお願いします、
ギャビン