最近、FRDM iMX93開発ボードを購入しました。私は、 https://www.nxp.com/document/guide/getting-started-with-frdm-imx93 :GS-FRDM-IMX93?_gl=1*zkk08q*_ga* MTUyMTQ0MDk5NS4xNzgwNTY1MTg4*_ga_WM5LE0KMSH*czE3ODA2Mzk2ODgkbzQkZzEkdDE3ODA2NDAzMDgkajQwJGwwJGg1MzYwMjA4MTc.§ion=build-and-run の手順に従いました。
チュートリアルに従って「$ bitbake imx-image-full」コマンドを実行すると、次のエラーが表示されます。どうすればこの問題を解決できますか?
ご回答お待ちしています。
エラー: linux-imx-headers-6.6-r0 do_fetch: フェッチャーの失敗: フェッチ コマンド export PSEUDO_DISABLED=1; export DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS="unix:path=/run/user/998/bus"; export PATH="/home/yejx/imx93/frdm-imx93/tmp/sysroots-uninative/x86_64-linux/usr/bin:/home/yejx/imx93/sources/poky/scripts:/home/yejx/imx93/frdm-imx93/tmp/work/armv8a-mx93-poky-linux/linux-imx-headers/6.6/recipe-sysroot-native/usr /bin/aarch64-poky-linux:/home/yejx/imx93/frdm-imx93/tmp/work/armv8a-mx93-poky-linux/linux-imx-headers/6.6/recipe-sysroot/usr/bin/crossscripts:/home/yejx/imx93/frdm-imx93/tmp/work/armv8a-mx93-poky-linux/linux-imx-headers/6.6 /recipe-sysroot-native/usr/sbin:/home/yejx/imx93/frdm-imx93/tmp/work/armv8a-mx93-poky-linux/linux-imx-headers/6.6/recipe-sysroot-native/usr/bin:/home/yejx/imx93/frdm-imx93/tmp/work/armv8a-mx93-poky-linux/linux-imx-headers/6 .6/recipe-sysroot-native/sbin:/home/yejx/imx93/frdm-imx93/tmp/work/armv8a-mx93-poky-linux/linux-imx-headers/6.6/recipe-sysroot-native/bin:/home/yejx/imx93/sources/poky/bitbake/bin:/home/yejx/imx93/frdm-imx93/tmp/hosttools"; export HOME="/home/yejx"; LANG=C git -c gc.autoDetach=false -c core.pager=cat-c safe.bareRepository=allclone --bare --mirror https://github.com/nxp-imx/linux-imx.git /home/yejx/imx93/downloads//git2/github.com.nxp-imx.linux-imx.git --progress は終了コード 128 で失敗しました。出力についてはログファイルを参照してください。
エラー: linux-imx-headers-6.6-r0 do_fetch: Bitbake Fetcher エラー: FetchError('どのソースからも URL を取得できません。','git://github.com/nxp-imx/linux-imx.git;protocol=https;branch=lf-6.6.y')
エラー: 失敗のログファイルは次の場所に保存されています: /home/yejx/imx93/frdm-imx93/tmp/work/armv8a-mx93-poky-linux/linux-imx-headers/6.6/temp/log.do_fetch.2202373
エラー: タスク (/home/yejx/imx93/sources/meta-imx/meta-imx-bsp/recipes-kernel/linux/linux-imx-headers_6.6.bb:do_fetch)終了コード「1」で失敗しました
注:タスクの概要:3099個のタスクが試行され、そのうち1313個は再実行の必要がなく、9個は失敗しました。
概要:9つのタスクが失敗しました。
/home/yejx/imx93/sources/meta-imx/meta-imx-bsp/recipes-multimedia/gstreamer/gstreamer1.0-plugins-base_1.24.0.imx.bb:do_fetch
/home/yejx/imx93/sources/meta-imx/meta-imx-ml/recipes-nnstreamer/nnstreamer/nnstreamer_2.2.0.bb:do_fetch
virtual:native:/home/yejx/imx93/sources/meta-imx/meta-imx-ml/recipes-libraries/tensorflow-lite/tensorflow-lite-host-tools_2.16.2.bb:do_fetch
/home/yejx/imx93/sources/meta-imx/meta-imx-bsp/recipes-multimedia/gstreamer/gstreamer1.0-plugins-bad_1.24.0.imx.bb:do_fetch
/home/yejx/imx93/sources/meta-freescale-distro/recipes-graphics/imx-gpu-sdk/libxdg-shell.bb:do_fetch
/home/yejx/imx93/sources/meta-imx/meta-imx-bsp/recipes-kernel/linux/linux-imx_6.6.bb:do_fetch
/home/yejx/imx93/sources/meta-imx/meta-imx-bsp/recipes-bsp/imx-atf/imx-atf_2.10.bb:do_fetch
/home/yejx/imx93/sources/meta-imx/meta-imx-bsp/recipes-bsp/imx-secure-enclave/imx-secure-enclave_git.bb:do_fetch
/home/yejx/imx93/sources/meta-imx/meta-imx-bsp/recipes-kernel/linux/linux-imx-headers_6.6.bb:do_fetch
概要:警告メッセージが30件ありました。
概要:18件のエラーメッセージが発生し、ゼロ以外の終了コードが返されました。
こんにちは、
NXP Semiconductors製品にご関心をお寄せいただきありがとうございます。
Bitbakeのdo_fetchエラーは、各ホストおよびフェッチツール上のネットワークおよびプロキシの設定に関連している可能性があります。
1. 3.2 ホストパッケージからホストパッケージをインストールします
2. プロキシとファイアウォールのブロック設定を確認し、TLS/SSL の問題も確認してください。
3. https://medium.com/@pitchaimuthu321/common-yocto-build-failures-and-how-to-fix-them-embedded-bsp-deb...を参照してください。
もう一度お試しください:
$ bitbake -c cleansstate imx-image-full
$ bitbake imx-image-full
よろしくお願いします。