2376905_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2376905_ja-JP

2376905_ja-JP

enet_ethernetif_qos.c をビルドします。

こんにちは、

CMakeLists.txtからこれらのファイルを含める必要があります

mcux_add_source ( SOURCES ../../../mcuxsdk/middleware/lwip/port/ethernetif.c )
mcux_add_source ( SOURCES ../../../mcuxsdk/middleware/lwip/port/ethernetif_mmac.c )
mcux_add_source ( SOURCES ../../../mcuxsdk/middleware/lwip/port/enet_ethernetif_qos.c )
 
イーサネットを使用してプロジェクトを構築するため。
代わりにprj.confファイルにKconfigのシンボルを設定することはできますか?
 
このプロジェクトはMCXE31Bに関するものです。
Re: Build enet_ethernetif_qos.c

こんにちは、 @jonasa

ご辛抱いただきありがとうございます。

いいえ、これはprj.confのKconfig経由ではできません。
Kconfigは機能の有効化のみを制御し、ソースファイルをビルドに追加する機能はありません。
そのため、これらのlwIPポートファイルは、CMakeLists.txtに手動で追加する必要があります。
 
よろしくお願いします。
 
 
BR
アリス
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-09-2026 02:27 AM
更新者: