2376406_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2376406_ja-JP

2376406_ja-JP

FRDM-A-S32K358 Arduinoシールドはお持ちですか?

FRDM-A-S32K358を購入しようと思っているのですが、データシートや回路図が見つかりません。Arduinoシールドが入手可能かどうか、S32k3X8EVB-Q289よりもピン数が少ないかどうか、あるいはボード自体に大きなハードウェア上の違いがあるかどうかを知りたいです。回路図は入手できないのですか?あるいはDSNファイルでしょうか?

Re: Do you have the FRDM-A-S32K358 Arduino shield?

S32K358のデモボードは、公式サイトに以下の3種類ありますが、どれについてお話されていますか?

RD-K358BMU RD-BESSK358BMU EVBMA6X02BMU

Arduinoコネクタがないようです

Re: Do you have the FRDM-A-S32K358 Arduino shield?

こんにちは、

1. Arduinoとの互換性
FRDM-A-S32K358は、NXPのFRDM車載エコシステムの一部であり、プロトタイプの作成の容易さを念頭に置いて設計されています。

このボードはArduino互換のヘッダーを備えているため、標準的なArduinoシールドを使用して迅速なアプリケーション開発を行うことができます。

参考までに、S32K3X8EVB-Q289評価ボードは、Arduino互換のピン配置もサポートしています。

https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/S32K3X8EVB-Q289

2. ピンの利用可能性

以下の点を区別することが重要です。

  • MCU の機能 (S32K358 デバイス) 対
  • 評価ボード上のアクセス可能なピン

S32K358 MCUは(パッケージによって異なりますが)多数のGPIOをサポートしています。

  • S32K3X8EVB-Q289は、複数のコネクタと拡張インターフェースを介してMCUのピンに幅広くアクセスできる、フル機能の評価ボードです。
  • FRDM-A-S32K358は、設計上、コンパクトでコスト効率に優れた基板であるため、主にArduino互換ヘッダーを介して、限られた数のピンのみを露出させています。

そのため、FRDMボード上では、MCUのすべてのピンやペリフェラル信号が外部から利用できるわけではありません。

3. FRDMとEVBのハードウェアの違い

この2つのボードは、それぞれ異なる用途を想定しています。

FRDM-A-S32K358

  • コンパクトで低コスト
  • ラピッドプロトタイピング、ソフトウェア開発
  • Arduinoシールド

S32K3X8EVB-Q289

  • 総合評価プラットフォーム
  • ハードウェアの総合的な評価と検証
  • Arduino + 追加のコネクタとインターフェース

S32K3X8EVB-Q289は通常、より幅広い外部インターフェース、コネクタ、および測定機能を統合しているため、詳細なハードウェア評価やシステム検証に適しています。

4. 回路図および設計ファイル

この製品は比較的新しいため、公開ウェブページには専用のドキュメントが見当たりません。

ページの更新を待つか、NXP.comのNXPサポートチケットを通じてリクエストしてください。

よろしくお願いいたします。

ピーター


Re: Do you have the FRDM-A-S32K358 Arduino shield?

こんにちは、

S32K3X8EVB-Q289

https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/S32K3X8EVB-Q289

あなたが挙げたボードは、汎用的な評価ボードと同等のものではなく、バッテリー・マネジメントシステム(BMS)に特化したアプリケーション固有のリファレンス・デザインです。

上記の投稿で述べたとおりです。

よろしくお願いいたします。

ピーター


标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎06-09-2026 04:32 AM
更新人: