FRDM-A-S32K358またはS32K3X8EVB-Q289のいずれかのモデルの購入を検討しています。しかし、S32K3X8EVB-Q289とFRDM-A-S32K358のハードウェア上の違いは何でしょうか?
以前の質問で、SDカード機能はFRDM-A-S32K358に実装されていると聞きました。CAN通信などの他のピンや機能が基板上に搭載されているかどうかを知りたいです。それらがS32K3X8EVB-Q289と全く同じ方法で実装されているかどうかを知りたいです。ソフトウェアに違いがあるかどうかも知りたいです。それとも、別の回路図があるのでしょうか?それに基づいて判断する方が私にとっては簡単でしょう。
現在ご利用のアカウントはGmailアカウントのため、システム上で会社情報が表示されません。また、NDA番号も別途ご提供ください。同僚にNDAがまだ有効かどうか確認してもらうためです。
当社は秘密保持契約(NDA)を締結しています。おそらく可能だとは思いますが、サポートチケットを通して依頼した場合、すぐに処理してもらえるかどうか確認していただけますか?
ハイ
このFRDM-A-S32K358はまだ正式にリリースされていないため、現時点では回路図やハードウェアマニュアルはダウンロードできません。
プロジェクト情報と会社情報を別々にご提供いただけますでしょうか?秘密保持契約書に署名しましたか?これにより、開発ボードに関する情報を事前に社内チームから入手することが可能になります。
現時点でお伝えできるのは、FRDM-A-S32K358にはCANインターフェースが搭載されているということです。
このボードにはNXP社のTJA1043 CANトランシーバが統合されており、その出力はコネクタJ15に接続されています。
CAN0_RX PTA6
CAN0_TX PTA7
現時点では、UM12541 FRDM-A-S32K358開発ボードの初期バージョンしか内部的に確認できません。ドキュメントの機能概要を把握していただくために、ブックマークを添付しました。ただし、より詳細な情報を入手するには、秘密保持契約(NDA)に署名するか、FRDMの公式リリースを待つ必要があるでしょう。
bookmark UM12541 FRDM-A-S32K358 development board.png
よろしくお願いします、
ロビン
-------------------------------------------------------------------------------
注記:
この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
- 最後の投稿から7週間はスレッドをフォローしますが、それ以降の返信は無視されます。
後日、関連する質問がある場合は、新しいスレッドを作成し、閉じられたスレッドを参照してください。
-------------------------------------------------------------------------------