恩智浦社区你好,
我正在使用 FRDM-IMX8MPLUS 开发板,并尝试通过 10 引脚 JTAG 接口使用劳特巴赫 TRACE32 对其进行调试。
我遇到了一个严重的问题:当我将 JTAG 电缆插入主板时,系统立即重置/关机。
neko_0-1780499260757.png
我尝试在 TRACE32 软件中执行SYStem.Mode Attach,但失败并返回错误:debug port time-out at UNKNOWN。
我怀疑这种行为与冷RESET信号路径有关。在连接调试器之前,VTREF(引脚 1)和 JTAG_RESET(引脚 10)都稳定在 1.8V。插入 TRACE32 后,JTAG_RESET 立即降至 0V,与此同时 VTREF 降至 0.7V,系统崩溃(绿色指示灯熄灭)。
如何正确配置硬件/软件以避免 RESET 问题并成功连接调试器?
预先表示感谢!
你好,
我还会附上 Trace32 插上板和拔下板时的图像。
neko_0-1780510030551.png
neko_1-1780510045663.png
致敬
你好,约瑟夫、
我正在按照这些步骤进行:
但是,板无法启动。串行 UART 没有输出,LED D16 也不亮。
如果我断开 Trace32 的连接,板将再次成功启动。
此致,
您好,
感谢您对恩智浦半导体产品的关注,
能否请您尝试在目标 POR 之前连接 TRACE32?
此致