2375877_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2375877_ja-JP

2375877_ja-JP

FRDM-IMX8MPLUS:Lauterbach TRACE32を接続すると、システムがすぐにリセットされます。

NXPコミュニティの皆様、こんにちは。

私はFRDM-IMX8MPLUS開発ボードを使用しており、10ピンJTAGインターフェースを介してLauterbach TRACE32を使用してデバッグを試みています。

深刻な問題が発生しています。JTAGケーブルをボードに接続した瞬間に、システムが即座にリセット/電源オフしてしまいます。

neko_0-1780499260757.png

TRACE32ソフトウェアでSYStem.Mode Attachを実行しようとしましたが、失敗して「デバッグポートタイムアウト(UNKNOWN)」というエラーが返されました。


この動作はコールドリセット信号経路に関連していると思われます。デバッガを接続する前は、VTREF(ピン1)とJTAG_RESET(ピン10)の両方が1.8Vで安定しています。TRACE32を接続すると、JTAG_RESETが瞬時に0Vに低下し、同時にVTREFが0.7Vに低下してシステムがクラッシュします(緑色のLEDが消灯します)。

リセットの問題を回避し、デバッガーを正常に接続するために、ハードウェア/ソフトウェアを適切に設定するにはどうすればよいですか?

前もって感謝します!

FRDMトレーニングi.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlusi.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M NanoRe: FRDM-IMX8MPLUS: System resets immediately when connecting Lauterbach TRACE32.

こんにちは、

Trace32を接続した状態と接続を解除した状態の基板の画像も添付します。

neko_0-1780510030551.png

neko_1-1780510045663.png


尊重する

Re: FRDM-IMX8MPLUS: System resets immediately when connecting Lauterbach TRACE32.

こんにちは、ジョセフさん。

私は以下の手順に従っています。

  1. IMX8MPボードの電源を切り、Trace32を接続します。
  2. ボードの電源をオンにします。

しかし、ボードは起動しません。シリアルUARTからの出力がなく、LED D16も点灯しません。

Trace32の接続を解除すると、ボードは再び正常に起動する。

よろしくお願いいたします。

Re: FRDM-IMX8MPLUS: System resets immediately when connecting Lauterbach TRACE32.

こんにちは、

NXP Semiconductors製品にご関心をお寄せいただきありがとうございます。

ターゲットPORの前にTRACE32を接続してみてください。

よろしくお願いします。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
4 時間前
更新者: