チームの皆さん、こんにちは。
当社製品ではMWCT2016を使用しています。データシートから、ADCの分解能が12ビットであることがわかっています。解像度が15ビットかどうかを知りたいです。チームから「 32747」というADCの10進数値が読み取られたとの報告があったため、解像度が15ビットか12ビットかを確認したいのです。
こんにちは、 @diwakar1307 さん。
ADCの分解能は常に15ビット幅ですが、選択できる分解能は最大14ビット(8ビット、10ビット、12ビット、14ビット)までです。
MWCT2xxxSのリファレンスマニュアルおよびいくつかのコミュニティ投稿に記載されています。
ただし、高精度チャネルと標準チャネルのTUE仕様(製品のデータシートに記載)は、12ビットレベルの分解能に基づいていることにご注意ください。
よろしくお願いします、
ジュリアン