こんにちは。S32DS3.6.7を使用してS32K324のデバッグを行っていた際、純正のJ-Linkを使用していました。V11. 次のような問題が発生しました。どうすれば解決できますか?
このボードにはデバッグパスワードが設定されていないため、PEを使用して通常どおり接続およびデバッグできます。
Chenxu1_0-1780477222036.jpeg
こんにちは@Chenxu1
SEGGERは、IDコードダイアログ(共有画像に示されているとおり)を介した認証メカニズムを使用していることを理解しています。彼らのドキュメントによると、デバッグアクセスを有効にするには有効なキーを提供する必要がある。詳細については、リンク先の「デバッグ認証」セクションを参照してください。
この現象はSEGGERのツール特有のものであるため、SEGGERのサポートにお問い合わせいただくことをお勧めします。
ご理解いただき、ありがとうございます。
BR、VaneB