2375615_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2375615_ja-JP

2375615_ja-JP

プロジェクトに問題があります

おはよう、

私は御社の評価ボードの一つ、具体的にはFRDM-A-S32K344ボードを、MATLABおよびSimulinkの「S32K344_mc_pmsm_1sh_s32ct」サンプルで使用しています。私が抱えている問題は、インターフェースをFreemasterに接続した際に、一部の変数が表示されず、疑問符として表示されることです。つまり、それらの変数が検出されていないか、実装されていないということです。また、.elf ファイルをロードしようとしていますコンパイルエラーが発生した場合に備えてファイルを確認したところ、特定の変数が検出されないというエラーが表示されました。

手伝っていただけますか?

JonAnder_Amante_0-1780474522107.pngJonAnder_Amante_0-1780474522107.pngJonAnder_Amante_1-1780474600546.pngJonAnder_Amante_1-1780474600546.png


.elf ファイルを再読み込みしようとすると私は持っている:

JonAnder_Amante_2-1780474650900.pngJonAnder_Amante_2-1780474650900.png


Re: Problem with my project

こんにちは、

FreeMASTERプロジェクトで変数が検出されない場合は、設定からelfファイルが正しく選択されていることを確認してください。

正しく設定されていれば、モデル内で変数が外部か揮発性に設定されているか確認してください。そうでなければ、FreeMASTERはそれらを検出できません。

よろしくお願いします、
ソリン・バンシラ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
a week ago
Updated by: