2375580_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2375580_ja-JP

2375580_ja-JP

MIMX9352XVVXMACの電圧マージンに関する質問

技術コミュニティチームの皆様へ


MIMX9352XVVXMACプロセッサの電源レールに関して、いくつか質問があります。現在の設計では、供給電圧がデータシートに記載されている最大動作電圧範囲をわずかに超えるシナリオが存在します。
デザインの信頼性を確保するため、以下の点についてご説明いただければ幸いです。


軽微な過電圧の影響:電源レールが最大動作限界を数ミリボルト(mV)超えた場合、デバイスにどのような潜在的なリスクや長期的な影響が生じる可能性がありますか?
セーフティマージン:データシートに記載されている動作電圧範囲には、固有のセーフティマージンが含まれていますか?そうだとすれば、具体的にどのような利益率なのでしょうか?
温度依存性:これらの絶対最大値と推奨動作電圧範囲は、特に高温動作時において、温度によってどのように変化するのでしょうか?


お時間とご協力に感謝いたします。ご指導をお待ちしております。

Re: Questions About Voltage Margins on MIMX9352XVVXMAC

i.MXの絶対最大定格は以下のとおりです。

Rita_Wang_0-1780642017234.png


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-06-2026 02:38 AM
更新者: