你们好
1. evk_95_car-trunk_staging-userdebug
2. evk_95_car2-trunk_staging-userdebug
请确认这是预期行为还是已知问题?
如果需要任何补充信息,请告诉我。我目前被封锁了,只有在英国电信正常工作的情况下,我才需要处理。
谢谢!
将主板的更多信息添加为安卓汽车操作系统安装成功、BT 无法运行且 WIFI 正常运行的用户界面屏幕截图。
如果需要更多信息,请告诉我。
JODY-W377:
BT 不工作:
通过 Android 14 升级的 Android 汽车:
WiFi 正常:
你好,@ni3
感谢您提供的详细信息。
请给我一点时间来检查日志和您的配置。
一旦有任何更新,我会通知你。
顺祝商祺!
Christine。
你好,@ni3
您共享的日志显示HAL初始化失败。
你介意试试下面的版本吗:
你现在使用的是 Alpha/Beta BSP,它可能有一些问题,请尝试一下上述版本,并告诉我你的结果,谢谢。
顺祝商祺!
Christine。
谢谢你的回复。
我仔细阅读了您的评论,这才意识到您提供的是安卓操作系统镜像,而不是我正在寻找的安卓车载系统镜像。
但我试过这张图片是因为我无法在 Android 16 上启动板。
我尝试了以下方法:
将您提供的链接中的 Android 镜像刷入系统。以下是截图:
Androdi 16 DEMO images flash with UUUAndrodi 16 DEMO images flash with UUUAndrodi 16 DEMO images flash with UUUAndrodi 16 DEMO images flash with UUUAndrodi 16 DEMO images flash with UUUAndrodi 16 DEMO images flash with UUUAndrodi 16 DEMO images flash with UUUAndrodi 16 DEMO images flash with UUUAndrodi 16 DEMO images flash with UUUAndrodi 16 DEMO images flash with UUUAndrodi 16 DEMO images flash with UUUAndrodi 16 DEMO images flash with UUUAndrodi 16 DEMO images flash with UUUAndrodi 16 DEMO images flash with UUUAndrodi 16 DEMO images flash with UUUAndroid 16 演示版镜像通过 UUU 刷入
然后,我尝试使用了(可选的)Android Automotive 16 预构建演示镜像。以下是截图:
Andrdoi automotive 16 DEMO images flash with UUUAndrdoi automotive 16 DEMO images flash with UUUAndrdoi automotive 16 DEMO images flash with UUUAndrdoi automotive 16 DEMO images flash with UUUAndrdoi automotive 16 DEMO images flash with UUUAndrdoi automotive 16 DEMO images flash with UUUAndrdoi automotive 16 DEMO images flash with UUUAndrdoi automotive 16 DEMO images flash with UUUAndrdoi automotive 16 DEMO images flash with UUUAndrdoi automotive 16 DEMO images flash with UUUAndrdoi automotive 16 DEMO images flash with UUUAndrdoi automotive 16 DEMO images flash with UUUAndrdoi automotive 16 DEMO images flash with UUUAndrdoi automotive 16 DEMO images flash with UUUAndrdoi automotive 16 DEMO images flash with UUUAndroid Automotive 16 演示图片,使用 UUU 刷入
我将 UART 开关设置为开启(表示 JTAG 已关闭)
我有 SW7 开关作为 1001 下载并用于 emmc 启动-1010
以下是屏幕截图:Board imageBoard imageBoard imageBoard imageBoard imageBoard imageBoard imageBoard imageBoard imageBoard imageBoard imageBoard imageBoard imageBoard imageBoard image板图片
到目前为止,Android 16 总是因 LIBUSB 错误而安装失败,所以我不得不切换到 Android 14 测试版镜像。
对于 Android 14-一旦我切换到 UART-在机上开启,蓝牙就会开始工作并默认启用。
现在我担心的是另一件事。
我的蓝牙扬声器无法连接主板,但只显示连接和断开连接的通知。
以下是截图:
BT UIBT UIBT UIBT UIBT UIBT UIBT UIBT UIBT UIBT UIBT UIBT UIBT UIBT UIBT UIBT 用户界面
我的 iPhone 虽然能连接并处理通话和媒体内容,但我的蓝牙耳机却无法接收任何数据。
难道在 Android Automotive 中,蓝牙接收功能可以正常工作,而蓝牙发送功能却完全无法工作吗?
有没有办法将蓝牙作为音源?需要进行任何配置更改吗?
先行致谢。
嗨@Christine_Li ,
请查看附件中的日志,并告知是否还有其他需要采取的措施。
我还有一些疑问,这是否是由于 Android Automotive 的 BT sink profile 造成的设计限制?
1. 我可以将区域 1 的输出连接到 3.5mm 插孔,将区域 2 的输出连接到 J10 连接的外部扬声器吗?是否需要进行配置和路由更改?
2. 我是否需要使用 Pipewire 来独立定义和路由 3.5mm 插孔和 USB 声卡的音频?
整个目的是为了在 imx95 EVK REV A 板上实现音频多区域功能。如有任何建议或需要更多信息,请告知。
谢谢。
你好,@ni3
请您提供一下连接耳机时失败的 HCI 日志和 logcat 日志?
在 Android 上,您可以通过启用此功能来捕获 HCI 日志。 蓝牙 HCI 窥探日志 在 开发者选项 ,切换一次蓝牙以开始捕获,然后导出日志 adb 。
步骤:
我们来看看连接失败的日志,然后找出连接失败的原因。
顺祝商祺!
Christine。
你好,@ni3
我查看了您当前的日志,发现
=======
Line 838: 06-19 07:25:06.044 1294 1486 I BluetoothBondStateMachine: Bond State Change Intent:XX:XX:XX:XX:67:36 BOND_BONDING => BOND_BONDED
Line 841: 06-19 07:25:06.077 1181 1357 D CachedBluetoothDevice: updating profiles for XX:XX:XX:XX:67:36
Line 844: 06-19 07:25:06.084 1673 1673 D CachedBluetoothDevice: updating profiles for XX:XX:XX:XX:67:36
Line 853: 06-19 07:25:06.099 1181 1357 D CachedBluetoothDevice: No profiles. Maybe we will connect later for device XX:XX:XX:XX:67:36
Line 868: 06-19 07:25:06.284 1673 1673 D CachedBluetoothDevice: No profiles. Maybe we will connect later for device D7:88:75:A1:67:36
Line 886: 06-19 07:25:06.401 1544 1571 D CachedBluetoothDevice: updating profiles for XX:XX:XX:XX:67:36
Line 888: 06-19 07:25:06.411 1544 1571 D CachedBluetoothDevice: No profiles. Maybe we will connect later for device XX:XX:XX:XX:67:36
Line 903: 06-19 07:25:08.919 1673 1673 D CachedBluetoothDevice: No profiles. Maybe we will connect later for device D7:88:75:A1:67:36
Line 909: 06-19 07:25:09.953 1673 1673 D CachedBluetoothDevice: No profiles. Maybe we will connect later for device D7:88:75:A1:67:36
Line 911: 06-19 07:25:10.014 1294 1426 I btm_acl : packages/modules/Bluetooth/system/stack/acl/btm_acl.cc:205 - disconnect_acl: Disconnecting peer:xx:xx:xx:xx:67:36 reason:HCI_ERR_PEER_USER comment:stack::l2cap::l2c_link::l2c_link_timeout All channels closed
Line 914: 06-19 07:25:10.054 1294 1426 I btif_av : packages/modules/Bluetooth/system/btif/src/btif_av.cc:4101 - btif_av_acl_disconnected: btif_av_acl_disconnected: Peer xx:xx:xx:xx:67:36 : ACL Disconnected
Line 915: 06-19 07:25:10.054 1294 1426 I btif_av : packages/modules/Bluetooth/system/btif/src/btif_av.cc:1503 - FindOrCreatePeer: BtifAvPeer *BtifAvSink::FindOrCreatePeer(const RawAddress &, tBTA_AV_HNDL): Create peer: peer_address=xx:xx:xx:xx:67:36 bta_handle=0x41 peer_id=0
Line 920: 06-19 07:25:10.054 1294 1426 I btif_av : packages/modules/Bluetooth/system/btif/src/btif_av.cc:1575 - DeleteIdlePeers: DeleteIdlePeers: Deleting idle peer: xx:xx:xx:xx:67:36 bta_handle=0x41
Line 922: 06-19 07:25:10.055 1294 1460 I bt_btif_dm: packages/modules/Bluetooth/system/btif/src/btif_dm.cc:890 - btif_dm_get_connection_state: Acl is not connected to peer:xx:xx:xx:xx:67:36
这意味着它已经成功配对和连接,但由于 SDP 响应“SdpManager: sdpRecordFoundCallback: 搜索实例为 NULL”且没有配置文件,因此 ACL 链接被 Android 主机断开。
为了进一步调试,请提供 HCI 侦听日志。
请问您能帮我提供这些信息吗? 失败的 HCI 日志以及 logcat 日志 你尝试连接耳机时遇到什么问题?
在 Android 上,您可以通过启用此功能来捕获 HCI 日志。 蓝牙 HCI 窥探日志 在 开发者选项 ,切换一次蓝牙以开始捕获,然后导出日志 adb 。
步骤:
同时,您还可以尝试以下 Android 16 自动版本。我怀疑这个问题可能与您的 Android 14 自动版本有关。
顺祝商祺!
Christine。
你好,
我在本地使用 I.MX95-EVK 19*19 和 Android 16 自动版本进行了测试:
它可以按预期运行。
请参考以下截图。
顺祝商祺!
Christine。
我尝试了你坚持要用的 Android 16 预构建版本,但是遇到了之前提到的 LIBUSB 错误,导致无法使用 uuu 进行刷机。
你好,@ni3
我查看了你的日志,其中没有包含连接失败的进程。
请您重新启用蓝牙,然后重现问题(连接耳机但用户界面显示已断开连接),并保存日志并与我分享,以便我捕获 HCI 日志。
我不确定为什么你无法将其刷入你的板,但我可以用我分享给你的汽车 Android 16 镜像链接成功刷入。
下面这张截图显示了我这边刷机成功的画面。
你说的也对:
将板载SW7(启动模式)更改为 1001(1-4 位)以进入串行下载模式。
将 SW7 切换回 1010(1-4 位),进入 eMMC 启动模式。
顺祝商祺!
Christine。
嗨@Christine_Li ,
我尝试了你坚持要用的 Android 16 预构建版本,但是遇到了之前提到的 LIBUSB 错误,导致无法使用 uuu 进行刷机。
我已将 BT HCI 日志以 zip 文件的形式附在这里。
感谢您的支持。
此致问候
你好,@ni3
那是我的错。上次我分享给你的链接是 Android 16 的,不是车载 Android 16 的。
您可以通过以下链接获取汽车版安卓版本:
Android Automotive 软件 | NXP 半导体
昨天我分享的链接是专门针对 I.MX95-EVK Automotive Android 16 的。为了方便起见,我把链接再贴在下面。
如果仍然存在 LIBUSB 相关问题,请尝试更换另一根 USB Type-C 数据线,或者更换 Windows 电脑上的另一个 USB 端口,或者拔下数据线后重启主板再重新插上。有时我们也会遇到这种 LIBUSB 错误,但更换另一根 USB Type-C 线缆,或者更换 Windows PC 上的另一个 USB 端口,或者拔下主板后再重新插入 PC 端口并重启主板,问题就解决了。
顺祝商祺!
Christine。
你好@Christine_Li ,
我尝试在我的 Ubuntu 22.04 系统上按照你的步骤刷机,因为我无法在 Windows 系统上刷机。
它确实显示了 LIBUSB 错误,如压缩包中的截图所示。
在设置中启用 BT 窥探日志后,我执行以下操作:
1. 删除 /data/misc/bluetooth/logs/btsnoop_hci.log 中的现有日志文件
2. 从用户界面禁用蓝牙 - 未生成日志
3. 启用蓝牙,并在用户界面中点击连接到 Airdopes 141 耳机 - 已生成日志文件(已将其打包成 zip 文件)
4. 在此过程中,用户界面上的耳机显示正在连接,然后断开连接。
感谢您的支持
你好,@ni3
我不知道为什么你的HCI日志中没有任何与连接相关的日志。
请看下面的屏幕截图:
我认为你我之间的区别在于,你用的是 Ubuntu 系统进行刷机,而我用的是 Windows 系统进行刷机。
我先用 Ubuntu 22.04 试一下,然后告诉你结果。
还有一个问题,请问您还有 I.MX95 19*19 EVK 吗?如果可以的话,请您尝试使用另一块EVK主板?
或者,您能否尝试使用 Windows 电脑进行刷机?
顺祝商祺!
Christine。
请关闭此问题。谢谢。
你好,@ni3
所以问题已经解决了吗?
如果可以,那么请问我是否可以暂时结案?
如果还有什么需要我进一步帮助的,请告诉我。
顺祝商祺!
Christine。
你好,@ni3
我用 Ubuntu 24.04 进行了测试,因为我们没有 Ubuntu 22.04 的电脑,我可以成功地将其下载到 I.MX95-EVK 中。
以下是我的测试结果截图:
对于您遇到的 LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE = -4 错误,请问您是否连接了USB 集线器?
如果可以,请您直接将其连接到您的Ubuntu电脑上。
请问您能否帮忙用以下命令检查一下它是否输出信息:
看起来像是我的基础设施出了问题。感谢您一直以来的支持。
此致问候