IMX95の仕様に基づくと、IMX9594とIMX9596の唯一の違いはCPUコア数であるように思われる。IMX9594をサポートするために、BSPコードの変更は必要ですか?
私のBSPコードベースは「Walnascar, imx-6.12.34-2.1.0.xml」です。
MACHINE=imx95evk DISTRO=fsl-imx-wayland source ./imx-setup-release.sh -b build-imx95
こんにちは@pengyong_zhang
ご意見ありがとうございます。
つまり、同じイメージがimx9594とimx9596の両方で動作するということです。それは正しいですか?
こんにちは、 @averyさん
IMX9594およびIMX9596については、BSPコードの変更は不要です。
BR