2374931_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2374931_ja-JP

2374931_ja-JP

MPX5999Dセンサーの用途の問題

「こんにちは。MPX5999D製品に関するいくつかの問題について質問させてください。」

  1. 基準圧力P2はリアルタイムで読み取られるのですか、それとも電源投入時に一度だけ読み取られるのですか?

  2. 基準ポートP2の圧力が大気圧より低い場合、センサは正常に動作しますか?

  3. センサーの内部回路が校正を行う際、大気圧が校正条件として使用されますか?

Re: MPX5999D传感器的应用问题

このセンサを電子圧力コントローラに使用した場合、P2 = 100 kPa のときは電子圧力コントローラは正常に動作しますが、P2 が 100 kPa から 80 kPa に低下すると、電子圧力コントローラの出力流量はゼロに近づき、設定値よりもはるかに低くなります。基準圧力が低いことがセンサの誤作動の原因になっていると推測されます。

Re: MPX5999D传感器的应用问题

こんにちは、ユウウェイさん

ご質問への回答は以下のとおりです。

1.このセンサーは、ダイヤフラムの両側に加わる差圧(P1 − P2)を継続的に測定するため、P2における基準圧力は電源投入時だけでなく、リアルタイムで出力に影響を与えます。

2. はい、P1 ≥ P2 であり、規定の圧力制限が守られている限り、P2 が大気圧より低い場合でもデバイスは動作可能です。

3. いいえ、内部回路は基準となる校正条件として大気圧を使用していません。センサの内部校正は工場での工程であり、自律的な実行時ルーチンではありません。

BRs、トーマス

追記:STマイクロエレクトロニクスは、NXPのMEMSセンサ事業の買収を既に完了しています。これらのセンサの製造、サポート、およびドキュメントはすべてST社に完全に移管されました。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-03-2026 03:29 AM
更新者: