2374792_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2374792_ja-JP

2374792_ja-JP

s32k348ght1mpcst 172 hdqfp ep レイアウト

件名: S32K348GHT1MPCSTの電源ドメイン分離およびレイアウトガイドラインに関する質問

NXPチームの皆様、こんにちは。

現在、 S32K348GHT1MPCST(172ピンHDQFP-EP)を使用したプリント基板の設計を行っており、ハードウェア設計ガイドラインを確認しています。V11、V15、V25電源ドメインに関する以下の質問について、ご説明いただければ幸いです。

1. V11 Power Domain

デカップリングコンデンサのピン配置図によると、4つのV11ピンは同じV11ネットに接続されています。

  • V11のすべてのピンは、基板上で外部から短絡させるべきでしょうか?
  • V11ネットワークには専用の銅配線領域/平面を使用することが推奨されますか?
  • V11ピンとCOUT_V11間の配線長に推奨される最大長はありますか?

2. COUT_V11 の配置

ガイドラインでは、COUT_V11に2.2μFのコンデンサを指定するように規定されている。

  • COUT_V11は、すべてのV11ピンを接続するV11ネットの中央に配置すべきでしょうか?
  • COUT_V11とV11デカップリングコンデンサ(CDEC)の間には、配置に関する優先順位はありますか?

3. CDECコンデンサの数

図は以下を示しています。

  • 4つのV11ピンと3つのCDECコンデンサ
  • 6つのV15ピンと5つのCDECコンデンサ

もう少し詳しく説明していただけますか?

  • これらの数量は最低限の推奨量ですか?
  • 基板面積に余裕がある場合、V11/V15ピンごとにCDECコンデンサを1個使用することは許容されますか?
  • CDECコンデンサの数を増やすことには、何か利点や欠点がありますか?

4. V15 パワードメイン

外部NPNバラストトランジスタとVRC_CTRL機能を使用しない設計の場合:

  • COUT_V15_NPNは必須ですか?
  • V15ドメインは、推奨されているCDECコンデンサのみを使用して実装できますか?

5. 回路図とレイアウトの例

S32K348GHT1MPCST(172 HDQFP-EP)の電源回路およびデカップリングネットワークの回路図や基板レイアウト例はありますか?

再開まで今しばらくお待ちください。

よろしくお願いします、
ジェイ

Re: s32k348ght1mpcst 172 hdqfp ep layout

こんにちは、@ja1127

1. V11 Power Domain

デカップリングコンデンサのピン配置図によると、4つのV11ピンは同じV11ネットに接続されています。

  • V11のすべてのピンは、基板上で外部から短絡させるべきでしょうか?
  • V11ネットワークには専用の銅配線領域/平面を使用することが推奨されますか?
  • V11ピンとCOUT_V11間の配線長に推奨される最大長はありますか?

S32K3の場合、すべてのV11ピンは必要なローカルコンデンサとともに1つの共通のPCBネットに接続する必要がありますが、入手可能なドキュメントには、数値による最大配線長は指定されておらず、専用のV11プレーンを明示的に要求するものでもありません。


2. COUT_V11 の配置

ガイドラインでは、COUT_V11に2.2μFのコンデンサを指定するように規定されている。

  • COUT_V11は、すべてのV11ピンを接続するV11ネットの中央に配置すべきでしょうか?
  • COUT_V11とV11デカップリングコンデンサ(CDEC)の間には、配置に関する優先順位はありますか?

S32K3の場合、ピンごとのV11デカップリングコンデンサをそれぞれのV11ピンに最も近い位置に配置することを優先し、COUT_V11を共通の短絡されたV11ネット上のローカルバルク/バイパスコンデンサとして配置しますが、COUT_V11が物理的に中央に配置されなければならないという要件は確認できませんでした。

3. CDECコンデンサの数

図は以下を示しています。

  • 4つのV11ピンと3つのCDECコンデンサ
  • 6つのV15ピンと5つのCDECコンデンサ

もう少し詳しく説明していただけますか?

  • これらの数量は最低限の推奨量ですか?
  • 基板面積に余裕がある場合、V11/V15ピンごとにCDECコンデンサを1個使用することは許容されますか?
  • CDECコンデンサの数を増やすことには、何か利点や欠点がありますか?

これは推奨されるリファレンスデザインです。V11/V15ごとにCDECコンデンサを1つ使用しても問題はなく、明らかな欠陥や改善点もありません。


4.外部NPNバラストトランジスタとVRC_CTRL機能を使用しない設計の場合:

  • COUT_V15_NPNは必須ですか?
  • V15ドメインは、推奨されているCDECコンデンサのみを使用して実装できますか?

これは必須ではありません。

それは許容範囲内です。

Senlent_0-1780388306796.png

5. 回路図とレイアウトの例

S32K348GHT1MPCST(172 HDQFP-EP)の電源回路およびデカップリングネットワークの回路図や基板レイアウト例はありますか?

唯一関連するデザインはS32K3X8EVB-Q289であり、これは172パッケージではないものの、依然として参考価値がある。


Re: s32k348ght1mpcst 172 hdqfp ep layout

こんにちは、@ jay1127

これは必須ではありません。

VDD_HV_AとVDD_HV_Bは、2つの独立した電源ドメインです。

VDD_HV_AとVDD_HV_Bは、同じ電源を使用して接続できます。

ただし、異なる電圧を使用することもできます。例えば、VDD_HV_Aに5V、VDD_HV_Bに3.3Vを使用するなどです。

Senlent_0-1780555681056.png


Re: s32k348ght1mpcst 172 hdqfp ep layout

こんにちは、@ jay1127

これは認められていません。設計仕様を超えています。

Re: s32k348ght1mpcst 172 hdqfp ep layout

もう一つ質問があります。

私の理解では、VDD_HV_Aは電源入力ピンです。外部回路/レイアウトを設計する際、VDD_HV_AはVDD_HV_Bに接続すべきでしょうか?

正しく理解できたかどうか確信が持てないので、ご説明いただけると幸いです。

Re: s32k348ght1mpcst 172 hdqfp ep layout

VDD_HV_Bに電源が供給されない場合、何か問題が発生するでしょうか?

Re: s32k348ght1mpcst 172 hdqfp ep layout

EVBでは、バイパスコンデンサはMCUパッケージのすぐ近く(パッケージの下側)に配置されています。

この配置は、S32K3ファミリの設計ガイドラインとして推奨されますか?

あるいは、バイパスコンデンサを対応する電源ピンの近くに配置すれば、基板の上面に配置しても問題ないのでしょうか?

Re: s32k348ght1mpcst 172 hdqfp ep layout

こんにちは、@ jay1127

S32K3の場合、私が確認できた文書上の要件は「コンデンサを対応する電源ピンとグランドピンのできるだけ近くに配置すること」であり、パッケージの下に配置しなければならないという厳密な要件ではありませんでした。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
4 weeks ago
Updated by: