2374686_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2374686_ja-JP

2374686_ja-JP

Can_example_S32K144ポート

こんにちは!私はサンプルからCan_example_S32K144を作成しました。元々はCANループバック制御でしたが、現在は外部CAN通信に変更されています。ピンが無効になっていたので、ピンを有効にし、CANピンPTC2とPTC3を追加しました。その後、ポートを追加した際にエラーが発生しました。どうすればこの問題を解決できますか?ありがとう!

屏幕截图 2026-06-02 095350.png屏幕截图 2026-06-02 095350.png

通信および制御(I3C | I2C | SPI | FlexCAN | イーサネット | FlexIO)Re: Can_example_S32K144 port

ハイ

エラーメッセージに従って 、 ピンツール 内の 機能グループ PortContainer_0_VS_0 に変更してください。

問題: Pins Toolの機能グループの名前は、 PortContainerName _ PeripheralFunctionalGroupName の形式にする必要があります。例:PortContainer_0_BOARD_InitPeripherals。PortContainer_0はPortContainer 0の名前、BOARD_InitPeripheralsは周辺機能グループの名前です。

Naming of the Functional Group in the Pins Tool should be PortContainerName_PeripheralFunctionalGroupName.pngNaming of the Functional Group in the Pins Tool should be PortContainerName_PeripheralFunctionalGroupName.png


よろしくお願いします、
ロビン
-------------------------------------------------------------------------------
注記:
この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう!

- 最後の投稿から7週間はスレッドをフォローしますが、それ以降の返信は無視されます。
後日、関連する質問がある場合は、新しいスレッドを作成し、閉じられたスレッドを参照してください。

-------------------------------------------------------------------------------

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-03-2026 03:33 AM
更新者: