2374468_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2374468_ja-JP

2374468_ja-JP

AAOS OTA アップグレード失敗: スロット切り替え後にデバイスがブートローダーで停止します (Android オートモーティブ 13.0.0_2.

NXPサポートチームの皆様、こんにちは。

問題報告: Android オートモーティブ 13.0.0_2.3.0 (Linux 6.1.36_2.1.0BSP) → Android オートモーティブ 14.0.0_1.1.0(LF_v6.1.55BSP) OTAアップグレード失敗(A/Bスロットスイッチがブートローダーで停止)



**環境:**

* ソースバージョン(動作確認済み):

* Android オートモーティブ OS: 13.0.0_2.3.0
* BSP: Linux 6.1.36_2.1.0
* 対象バージョン(アップグレード):

* Android オートモーティブ OS: 14.0.0_1.1.0
* BSP: LF_v6.1.55
* ビルドタイプ:

* ユーザーデバッグ(ソースビルドとターゲットビルドの両方)
* ハードウェアプラットフォーム:

* i.MX8Q (mek_8qxp mek)

---

**OTAパッケージの詳細:**

* OTAタイプ:A/B OTA(payload.binベース)
* ペイロードの位置:

「`」
/data/ota_package/payload.bin
「`」
* プロパティファイル:

「`」
/data/ota_package/payload_properties.txt
「`」

---

**使用されたOTAコマンド:**

「`」
update_engine_client \
--payload=file:///data/ota_package/payload.bin \
- アップデート \
--headers="$(cat /data/ota_package/payload_properties.txt)"
「`」

---

**観察された行動:**

1. OTAアップデート処理は、直ちにエラーなく完了します。
2. アップデート後にデバイスが再起動する。
3. アクティブスロットの変更:

「`」
getprop ro.boot.slot_suffix
_a → _b(期待される動作)
「`」
4.しかし、デバイスはAndroid 14で起動しません。
5. デバイスがブートローダーのループに陥る:

「`」
U-Boot SPL 2023.04 (2026年5月1日 15:11:21 +0530)
通常起動
MMC1から起動しようとしています
認証キーはまだプログラムされていません
bootloader_bから起動しています...
「`」

(繰り返し)

---

**その他の所見:**

* OTAアップデート前:

「`」
getprop ro.build.version.release
13
「`」

* 再起動後:

* スロットスイッチが正しく作動します
* しかし、Androidのユーザー空間は一度も登場しない


追加のログや詳細情報が必要な場合はお知らせください。

再開まで今しばらくお待ちください。

よろしくお願いします、
ハリシュ・K


評価ボードRe: AAOS OTA Upgrade Failure: Device Stuck in Bootloader After Slot Switch (Android Automotive 13.0.

こんにちは、

セキュリティ保護されたデバイス(閉じる)を使用してテストしていますか?
また、ヘッダーがpayload_properties.txtの内容と完全に一致していることを確認してください。「スペース」や「リターン」文字はもう使用できません。

よろしくお願いいたします。
アルド。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-04-2026 04:43 AM
更新者: