2374384_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2374384_ja-JP

2374384_ja-JP

RT700のNPUで画像分類モデルを実行する場合、どの例を選択すればよいでしょうか?

こちらのガイドhttps://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Crossover-MCUs-Knowledge/i-MX-RT700-eIQ-Neutron-NPU-Lab-Guides/...を見て、ガイドのドキュメント用に以下の画像をキャプチャしました。

オレンジ色の長方形は、NXPがNPUの例として描いたものです。ここから、 tflm_cifar10_cm33_core0 (NPUで実行)を選択できます。それで合っていますか?

さらに、hifi1やhifi4(DSP)を使った他の例も見かけます。私の理解では、DSPはデジタル信号処理の略です。オーディオ プロセッシングの場合も同様です。それで合っていますか?

画像分類モデルがあれば、ハイファイ(DSP)を使用する必要はありません。それは正しいですか?
ありがとう。


2026-06-01_16-19.png

Re: Which example should I choose to run image classification model on NPU of RT700?

こんにちは、

サンプルをインポートする際には、共有いただいた画像に示されているように、SDKで利用可能なeIQのサンプルを検索できます。これらには、参考として利用できるさまざまな実装例が含まれています。ご指摘の知識ベースの場合、MobileNetモデルに基づいたtflm_label_image_cm33_core0の例を使用していますが、tflm_cifar10_cm33_core0はCifarNetに基づいたモデルを使用しています。

HiFi1とHiFi4に関して言えば、HiFi4 DSPは演算領域に配置されており、オーディオ音声コーデック、前処理および後処理モジュールの実行、そしてプロセッシング速度向上のための機械学習機能のオフロードを行うDSPコアとして機能します。一方、HiFi1 DSPはセンスドメインに属し、主に常時オンのアプリケーション、Bluetooth LEオーディオ、およびセンサー関連プロセッシングを目的としています。

HiFi1とHiFi4のどちらを選ぶかは、アプリケーションによって異なります。両者は機能、性能、消費電力において異なるためです。

これらのモジュールに関する詳細な概要は、i.MX RT700クロスオーバーマイクロコントローラリファレンスマニュアルの第59章(HiFi1 DSPプラットフォーム)および第60章(HiFi4 DSPプラットフォーム)に記載されています。

よろしくお願いします、
パブロ

Re: Which example should I choose to run image classification model on NPU of RT700?

@Pablo_Ramos

こんにちは。ご返信ありがとうございます。

サンプルをインポートする際には、共有いただいた画像に示されているように、SDKで利用可能なeIQのサンプルを検索できます。これらには、参考として利用できるさまざまな実装例が含まれています。ご指摘の知識ベースの場合、MobileNetモデルに基づいたtflm_label_image_cm33_core0の例を使用していますが、tflm_cifar10_cm33_core0はCifarNetに基づいたモデルを使用しています。

はい、それはつまり、上記の例をNPU上の画像分類モデルに使用できるということですね。私はオーディオ関連の仕事をしたことがないので、DSPは使用しません。


Re: Which example should I choose to run image classification model on NPU of RT700?

@Pablo_Ramos

さらに詳細を確認します。画像分類モデルの潜在的な例を2つ見つけました。

- DSP搭載モデル

- DSP非搭載モデル

しかし、これら2つの例はeIQに掲載されています。つまり、これらの例ではNPUを使って処理速度を向上させているということです。

DSPを使った例に興味があります。ご指摘のとおり、DSP向けに画像前処理をオフロードすることが可能です。この状況では、どちらの例の方が推論時間が短くなるでしょうか?私のNPUはtfliteモデルと同じものだと思いますか?

ありがとう。

2026-06-03_10-50.png

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
yesterday
Updated by: