MCXN947:如何将 CMC0 指定为安全特权模式RM 表明应将其设置为安全和特权,我可以使用 AHBSC 寄存器来实现这一点。
SRM 指出 AHBSC 寄存器不会影响 CMC0 寄存器的权限状态
那么,我该如何检查/更改此注册的**网络安全**级别呢?
MCX NRe: MCXN947: how assign CMC0 to secure privileged mode你好@ClarkS
学习如何创建安全/非安全的应用程序并在安全的Cortex M33恩智浦设备上进行调试。
谢谢!
BR
爱丽丝
Re: MCXN947: how assign CMC0 to secure privileged mode谢谢你,爱丽丝。我不知道有这篇文章。我会研究的。
Re: MCXN947: how assign CMC0 to secure privileged mode原来,这只是一个旧演示文稿的幻灯片集。我没有看到任何提及 CMC 外设的内容。
幻灯片提醒我检查配置工具应用程序,因此我下载了最新版本。对 Tee 工具的检查根本没有发现 CMC0 寄存器。
那么,如何确定该外围设备的安全级别,尤其是SRS和SSRS寄存器的安全级别。
此外,RM 中关于使用 AHBSC 寄存器配置权限的说明似乎不正确,因此可能需要更新。
Re: MCXN947: how assign CMC0 to secure privileged mode你好@ClarkS
文件中有些混乱。我已将此问题上报给内部团队,并将与您分享任何最新进展。谢谢。
BR
爱丽丝
Re: MCXN947: how assign CMC0 to secure privileged mode你好@ClarkS
感谢您的耐心等待。
CMC 访问权限由 AHBSC AIPS_BRIDGE_GROUP0_MEM_RULE1[1:0] 控制 。此问题将在 RM 的下一个版本中修复。
谢谢!
BR
爱丽丝
谢谢。
Re: MCXN947: how assign CMC0 to secure privileged mode谢谢你,爱丽丝。看起来它的默认设置是安全/特权模式,正如我所希望的那样。
非常感谢您对SRM进行更新!