2373988_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2373988_zh-CN

2373988_zh-CN

帮助 IMX8QM 上的 M4 和 Linux 之间进行 RPMSG TTY 通信

你好!

我最近一直在尝试使用 Linux 内核 6.6 在已有的 Buildroot 项目中设置 imx_rpmsg_tty 示例。我无法让它正常工作,因为 virtio 通常是由 M4 填充的(因为 virtio 的驱动程序看到了通道),但我没有收到返回的通信。我尝试了多种组合,尝试从我找到的不同设备树中汲取灵感,并尝试使用SCFW对所有必需的资源进行分区,但无济于事。我们使用 mkimage 将 M4 图像嵌入图像中。在工作时将 JTAG 连接到 M4 似乎效果不佳,或者根本不起作用,但大家一致认为 M4 在 Linux 启动后会出现硬故障。


您能否提供我们的项目中需要具备的必要元素,以便我们利用这一机制?这里我的意思是必需的设备树条目,包括配置、SCFW 分区片段等。或者是非常详细的清单提示,告诉我需要检查哪些内容,哪些配置可能有误。我真的很茫然。

i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlusLinux
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎05-31-2026 02:32 AM
更新者: