NXPサポートチーム様
私たちはi.MX RT1176プロセッサを使用しており、CM7コアとCM4コアの両方を使用する予定です。両方のプログラムイメージは、FlexSPI1を介して接続された単一のQSPIフラッシュに保存されます。
質問が2つあります。
1. デュアルコアXIP
CM7とCM4の両方が、同じQSPIフラッシュから同時にXIP(Execute in Place)操作を実行できるかどうかを知りたいです。
RT1176では、単一のFlex SPIフラッシュからのデュアルコアXIPの同時実行はサポートされていますか?
両方のコアが同じフラッシュインターフェースから同時に命令を取得する場合、パフォーマンスやバスアービトレーションに関して考慮すべき点はありますか?
この構成を示すNXP SDKのサンプルやアプリケーションノートはありますか?
2. SDRAMからのCM4コード実行
ほとんどの例では、CM4イメージをITCM RAMにロードして実行していることがわかっています。しかし、CM4上でより負荷の高いタスクを実行する予定であり、ITCMが提供する以上のコード領域が必要になる可能性があります。CM4コアは、ITCMではなくSDRAM(SEMC経由)からコードを実行することは可能でしょうか?もし可能であれば、このアプローチを扱ったサンプルやアプリケーションノートはありますか?
何かアドバイスをいただければ幸いです。
よろしくお願いします、
カリクスト・システムズ株式会社
NXPサポート様、こんにちは。
これらの質問に関して、何か最新情報やガイダンスがあるかどうか確認させてください。
ご回答をお待ちしています。