如果您在东京霓虹灯闪烁的街道和富士山的山路上肆意驰骋,那么您一定会发现自己已经在东京的大街小巷和富士山的山路上肆意驰骋了。在《极限竞速地平线 6》中驾驶富士山时,您可能会注意到驾驶物理效果比以往的作品更接地气。动力输出强劲有力。
如果你把正确的扳机或油门踏板当作开/关开关,那么你不是在开车,你只是在把橡胶变成烟雾。要让汽车干净利落地转弯,需要真正的细微差别。以下是如何在 FH6 中掌握油门控制、停止打滑并缩短单圈时间的实用数据分析。
FH6 开箱即用,将您的控制器触发死区设置为默认 15 个内部、90 个外部。这意味着你的前15%扣动扳机绝对不起作用,一旦你达到90%,游戏的油门将达到100%。简而言之,你在战斗中仅使用触发器物理行程的75%来调节你的力量。
进入设置> 高级控制,立即应用这些更改:
加速轴内死区:将此值从 15 降至 0 或 2。
加速轴外部死区:将其从 90 提升至 98 或 100。
为什么数学很重要:通过将内部死区降低到0并将外部死区提高到100,可以将输入窗口从触发器机械范围的75%扩大到整整100%。如果你驾驶一辆后轮驱动的怪兽驶出一个狭窄的弯道,有额外的物理空间可以呼吸,这意味着你可以保持稳定的 45% 油门,而不会意外陷入打滑的境地。
让我们来看一个具体的比赛场景。假设你正驾驶着一辆 S1 级 2024 年款福特野马黑马在 90 度街角转弯。
如果你在到达顶点的瞬间将油门踩到 100% ,你的后轮会立即失去牵引力,遥测数据会显示 100% 的摩擦力损失,你的车尾会猛地甩出去,当汽车陷入困境或打滑时,你会损失大约 1.5 到 2 秒钟。
取而代之的是分阶段线性应用:
| 转角阶段 | 目标节气门输入 | 汽车行为 |
| 顶点(剪切点) | 30% - 50% | 稳定底盘;在不破坏牵引力的情况下,将重量平稳地转移到后轮胎上。 |
| 中途出口(开卷轮) | 60% - 75% | 与前轮校直相匹配。随着转向锁的减少,抓地力也会增加。 |
| 直达 | 100% | 一旦车轮完全打直,汽车稳定下来,就会全力以赴。 |
在短短 1.5 秒的时间内,将油门控制在 50-70-100 级之间,就能将滑移角保持在最小范围内,并最大限度地提高前行咬合力。
在 FH6 中将汽车冲出底线是对右手食指的一大考验。如果你使用手动变速箱,按住刹车和油门会同时启动游戏中的启动控制。但是,一旦你松开刹车,你仍然必须积极管理转速。
如果你的车库里装满了顶级版本,那么手动管理会变得容易得多。如果玩家希望快速扩充自己的收藏,获得能驾驭重型动力的高级车辆,查看 U4N 等第三方市场可以提供捷径,其中出售的 FH6 车轮旋转等物品可让您立即存入信用点和稀有的地平线版车辆来进行练习。
一旦进入电网,请记住车轮打滑等于浪费能量。如果让大马力汽车在静止状态下以 8,000 RPM 的转速跳过转速限制器,由于静摩擦损失,实际前进加速度最多会下降 40% 。最佳位置是将油门保持在汽车峰值扭矩曲线附近--跑车的峰值扭矩曲线通常在 4,500 至 5,500 RPM 之间--然后在轮胎咬合时慢慢踩下 100% 油门。
如果您想知道您的油门到底有多大,请不要猜测。进入控制绑定,将遥测功能映射到一个按钮上(如 D 键盘上的向下)。
在自由漫游时切换到摩擦和输入页面。注意油门杆。如果发现输入瞬间从 10% 跳转到 100% ,请检查控制器硬件。例如,如果你使用 Xbox Elite 控制器,请确保背面的物理触发开关完全关闭。触发锁将模拟触发信号变成数字按钮,这使得实际的油门调制实际上是不可能的。
在一款街机风格的赛车游戏中,放慢输入速度会让人感觉不自然,但《FH6》奖励的是精准的驾驶。平稳地在汽油上滚动总是比砸碎扳机更胜一筹。