2372437_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2372437_zh-CN

2372437_zh-CN

MCXN947 LDO_Core 过压

你好,恩智浦社区、


我们正在开发一个使用 MCXN947VKLT(100 引脚 HQFP)μCU 的物联网模块。

我们生产了 100 块印刷电路板,其中 5 块出现了奇怪的现象:它们的内核电压(VDD_CORE)在 2V 和 2.1V 之间,而不是数据表中规定的最大值 1.2V。

我拆下电感器 LX 并检查了内核电压,结果仍然是 2V,这为我指明了内部 CORE_LDO 电路的方向。

我的假设正确吗?

我们该怎么做?

在此先表示感谢,并期待您的回复!

电路板设计MCX N电源Re: MCXN947 LDO_Core Overvoltage

嘿,卡洛斯

感谢您的快速回复。

在这里,您可以找到我们与 μCU 在电力方面的联系。

我没想到会出问题,因为在我们生产的 125 块印刷电路板中,只有 3 块出现了这种罕见的情况,但我还是很担心。

关于引脚的焊接问题,我已在显微镜下检查了印刷电路板,一切正常。我还请我们的 PCBA 合作伙伴用 X 射线检查 μCU 的 GND 焊盘,以验证该引脚的焊接情况。

如果您有任何其他见解,请告诉我。

提前感谢!

Re: MCXN947 LDO_Core Overvoltage

你好@Vasilis_Skr

感谢您的来信。

感谢您分享这些信息。根据目前提供的详细情况,我无法做出结论性评估。需要更多数据或说明才能正确分析该问题。

请检查故障印刷电路板的焊接情况,确保没有连接故障。

你能分享一下你的示意图来查看 低压差线性稳压器(LDO) 连接吗?

如果您需要私人频道,请开立支持票据。

您可以在以下恩智浦支持案例门户视频教程中回顾如何使用票证系统 | NXP 半导体


Re: MCXN947 LDO_Core Overvoltage

嘿,卡洛斯

我们的 PCBA 合作伙伴拆下了 μCU 并拍摄了这些照片:

Wetting uPR 2.pngWetting uPR 1.pngWetting pcb 1.png

PCB 和元器件上的焊盘已正确润湿和焊接。但是,当你仔细观察时,元器件的焊盘上有一些奇怪的橙色标记。

你知道它们可能是什么吗?会不会是焊料和助焊剂没有加热到位?

手动重新焊接 μCU 后,问题得到了解决。

你能不能向我提供 μCU 的焊接概况,因为如果是焊接问题,我们的 PCBA 合作伙伴可能需要调整回流程序。我试图在数据表中找到更多信息,但一无所获。您能提供这样一份文件吗?

提前谢谢!

顺祝商祺!

瓦西里斯


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
a month ago
Updated by: