NXP製のAndroid AAOS 16イメージはFRDM-MX95にインストールできますか?
次に、そのスロットにM.2ハードドライブを取り付けることは可能ですか?
1) frdmのソースコードがあるとのことですが、Android 16イメージをビルドすることは可能でしょうか?
2) AAOS 16がFRDM-MX95で動作しなかった特別な理由があるのでしょうか?プロセッサはMIMX9596XVTXNACなので、フル機能を備えており、唯一の違いはメモリ速度だけです。MX95EVKはMIMX9596AVZXNACを使用しています。
どちらのプロセッサもフル機能プロセッサなので、AAOSもAndroidもFRDM-mx95ボードにインストールできない理由はないと思います。その理由について、もう少し詳しく説明していただけますか?
NXPのドキュメントでは、i.MX 95 EVK/Verdinボード上でのAndroid 16およびAAOSのサポートが規定されていますが、FRDM-IMX95はサポートされていません。Android 16 BSPにはFRDM-95用のソースコードが含まれていますが、現時点ではまだ対応していません。また、 FRDM-IMX95にはAIカードおよびSSD用のM.2 Key-Mスロットが搭載されています。