2372071_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2372071_ja-JP

2372071_ja-JP

FRDM-MX95 AAOS 16

NXP製のAndroid AAOS 16イメージはFRDM-MX95にインストールできますか?


次に、そのスロットにM.2ハードドライブを取り付けることは可能ですか?

Re: FRDM-MX95 AAOS 16

1) frdmのソースコードがあるとのことですが、Android 16イメージをビルドすることは可能でしょうか?

2) AAOS 16がFRDM-MX95で動作しなかった特別な理由があるのでしょうか?プロセッサはMIMX9596XVTXNACなので、フル機能を備えており、唯一の違いはメモリ速度だけです。MX95EVKはMIMX9596AVZXNACを使用しています。

どちらのプロセッサもフル機能プロセッサなので、AAOSもAndroidもFRDM-mx95ボードにインストールできない理由はないと思います。その理由について、もう少し詳しく説明していただけますか?

Re: FRDM-MX95 AAOS 16

NXPのドキュメントでは、i.MX 95 EVK/Verdinボード上でのAndroid 16およびAAOSのサポートが規定されていますが、FRDM-IMX95はサポートされていません。Android 16 BSPにはFRDM-95用のソースコードが含まれていますが、現時点ではまだ対応していません。また、 FRDM-IMX95にはAIカードおよびSSD用のM.2 Key-Mスロットが搭載されています。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎05-30-2026 05:02 AM
Updated by: