2371871_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2371871_ja-JP

2371871_ja-JP

MCXA 153 デバッガおよびフラッシュプログラマオプション

生産現場でこの基板をプログラミングするには、どのような方法がありますか?

私が知っていることは、 MCU Linkデバッグプローブを使用して、一度に1つのボードをデバッグできるということです。大量プログラミングを行うには、フラッシャー(4セガー)を使用する必要がありますか?一度に4枚の基板をプログラミングするということでしょうか?PEマイクロ?私には理解できません。

どなたか詳しく説明していただけませんか?

ブートROM|ブート|フラッシュMCXARe: MCXA 153 Debuggers and Flash Programmers Option

こんにちは、 @Gayathriii さん。

投稿ありがとうございます!

各デバイスごとにプログラマーが1台必要です。以下の方法で実現できます。

 
 
この情報がお役に立てば幸いです。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎05-30-2026 04:55 AM
更新者: