恩智浦团队你好,
我们的 一位客户使用非IPsec模式和静态IP设置了以下配置。该板以 2160 ASF 为 基础。
核心区有一个 BH 服务器,从 BH 服务器分别 ping 到 UE1 和 UE2 都正常。
IP 地址:192.168.205.3
但当它们从 UE1 ping 到 UE2 时,ping 却不起作用。从 pcap 看来,ping 数据包是从 UPF 到达 gnb 的,但没有转发到 dpdk,而是转发到了 Linux 栈。
当我们看到"restool dpni info dpni.3" stats ingress_bytes 在增加,但 egress_bytes 没有增加。Dpni.3 是 ASF 接口。
我们尝试手动执行 setbhinfo 和 conntrack flush,但仍然没有成功。
问题出在哪里?
请参见附件中的 pcap 和 nf_conntrack dump。
根据您的描述,您似乎正在使用"ASFSIB ASK" ,这是付费的 SDK。
在社区讨论这个话题很不方便。
我看到您创建了一个内部案件。我们将在内部案件中为您提供支持。