在本篇文章中,我将与大家分享LLM Edge Studio 的快速演示。LLM Edge Studio 是一款恩智浦启动器应用程序,用于测试在 i.MX 平台上本地运行的、支持Ara240 DNPU 加速的大型语言模型。
LLM Edge Studio 提供了一个简单的图形用户界面,用于选择模型、加载模型、输入提示以及直接在边缘与 LLM 交互。它通过eIQ AAF 连接器与Ara240 Runtime SDK通信,使用基于 REST 的接口进行提示提交和令牌流响应。
Qwen2.5-coder-1.5BQwen2.5-7B-Instruct这些模型以兼容 Ara240 的model.dvm 文件提供,用于在目标平台上本地执行。
确保 Ara240 运行时 SDK 已安装在目标板上后,复制 Debian 软件包:
scp llm-edge-studio.deb root@:
用以下工具安装
dpkg -i llm-edge-studio.deb
安装可能需要几分钟时间,因为所需的模型会在安装过程中下载。
启动应用程序:
run_llm_edge_studio
启动前,请确保 Ara240 运行服务正在运行:
systemctl status rt-sdk-ara2.service --no-pager -l
一旦图形用户界面出现,点击 "加载"(LOAD)即可加载所选模型。模型准备就绪后,输入提示并提交,即可开始与 LLM 互动。
在随附的视频中,我展示了如何启动LLM Edge Studio、加载支持的模型、提交提示以及查看在带有Ara240 DNPU加速的i.MX平台上本地运行的生成的响应。
LLM Edge Studio 是一款有用的工具,用于在使用 Ara240 DNPU 加速的恩智浦 i.MX 平台上快速评估本地 LLM 推断。它提供了一个简单的工作流程,可直接在边缘进行模型加载、及时测试和观察标记流。