2371301_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2371301_zh-CN

2371301_zh-CN

S32K3 崩溃,无法调试

你好,我一直在尝试使用 AB_SWAP 固件进行引导加载。我没有推进生命周期或类似的事情,也没有启用安全启动。我正在闪烁一个程序库,然后使用 HSE 执行活动程序库切换。我遇到了复杂的重置原因

  • 位 0 (0x0001): 上电复位
  • 位 8 (0x0100): FXOSC 故障
  • 第 15 位 (0x8000): 系统 时钟分频器故障

在尝试在银行交换机重置呼叫之前将时钟切换到FIRC之后,我一直无法使用jLink访问我的MCU。

我试过在RESET下连接、循环运行和重启电源等。是否有任何启动配置可以通过引脚将其保持在已知状态,或者出厂重置工具可以将其恢复为已知状态?

键入 " connect " 建立目标连接,'?'如需帮助
J-Link > connect
请指定设备/内核。: S32K358 _M7_0
类型 '?'对于选择对话框
设备 >
请指定目标接口:
J) JTAG(默认)
S) SWD
T) cjTag
TIF > s
指定目标接口速度 [kHz]。: 4000 kHz
速度 >
设备 " S32K358_M7_0 " 已选择。


通过 SWD 连接目标
configTargetSettings () 启动 con
figTargetSettings () 结束——花了 27us
initTarget () 启动 SDA_AP 在必要时检测到正在解锁设备...


设备未锁定。不执行解锁程序。
检查是否已启用调试访问...
调试访问尚未启用。执行启用调试访问序列...
启用调试访问
检查是否安装了 HSE 固件...
未安装 HSE 固件
检查 Cortex-M7_0 和 Cortex-M7_1 是否在锁步模式下运行
启用锁步模式
InitTarget() end - 耗时 10.0ms
找到 ID 为 0x6BA02477 的 SW-DP
DPIDR: 0x6BA02477
CoreSight SoC-400 或更早版本
跳过 AP 映射检测。找到手动配置的 AP 映射。
AP[0]:MEM-AP(IDR:未设置,ADDR:0x00000000)
AP[1]:APB-AP (IDR:未设置,ADDR:0x00000000)
AP[2]:MEM-AP (IDR:未设置,ADDR:0x00000000)
AP[3]:AHB-AP(IDR:未设置,ADDR:0x00000000)
AP[4]:AHB-AP(IDR:未设置,ADDR:0x00000000)
AP[5]:AHB-AP(IDR:未设置,ADDR:0x00000000)
AP[6]:MEM-AP(IDR:未设置,ADDR:0x00000000)
AP[7]:MEM-AP (IDR: 未设置,ADDR: 0x00000000)
AP[4]:跳过 ROMBASE 读取。用户
AP [4] 手动
设置 CorebaseAddr:Core 找到 configTargetSettings () 启动 configTargetSet
tings () 结束——花了 13us
initTarget () 启动 SDA_AP 在必要时检测到正在解锁设备...


设备未锁定。不执行解锁程序。
检查是否已启用调试访问...
调试访问尚未启用。执行启用调试访问序列......
启用调试访问
检查是否安装了 HSE 固件......
未安装 HSE 固件
检查 Cortex-M7_0 和 Cortex-M7_1 是否在锁步模式下运行
启用锁步模式
InitTarget() end - Took 20.5ms
找到 ID 为 0x6BA02477 的 SW-DP
DPIDR: 0x6BA02477
CoreSight SoC-400 或更早版本
跳过 AP 映射检测。找到手动配置的 AP 映射。
AP[0]:MEM-AP(IDR:未设置,ADDR:0x00000000)
AP[1]:APB-AP (IDR:未设置,ADDR:0x00000000)
AP[2]:MEM-AP (IDR:未设置,ADDR:0x00000000)
AP[3]:AHB-AP(IDR:未设置,ADDR:0x00000000)
AP[4]:AHB-AP(IDR:未设置,ADDR:0x00000000)
AP[5]:AHB-AP(IDR:未设置,ADDR:0x00000000)
AP[6]:MEM-AP(IDR:未设置,ADDR:0x00000000)
AP[7]:MEM-AP (IDR: 未设置,ADDR: 0x00000000)
AP[4]:跳过 ROMBASE 读取。CoreBaseAddr 由用户手动设置
AP[4]:找到核心

****** 错误:读取 AIRCR 时 DAP 出错。

出现错误:无法连接到目标设备。
有关故障排除步骤,请访问: https://kb.segger.com/J-Link_Troubleshooting
J-Link>

Re: S32K3 bricked, unable to debug

我从同事那里得到了新消息。如果再次遇到此问题,请尝试执行以下命令:

R0

Erase

在此之前不要使用 "连接"。清除 "命令发出后,系统会要求您建立连接。然后它会擦除闪存,同时不执行任何代码。

如果不起作用,可以尝试使用 JTAG 模式代替 SWD。看来,这也能带来不同。

此致,

Lukas

Re: S32K3 bricked, unable to debug在连接示波器的情况下离开电路板 6 个小时后,我注意到 RESET 模式已经停止。我能够连接并擦除主板。我会继续谨慎发展。

一种理论认为,我在交换机HSE分区中添加的代码包括一个时钟开关,从FXOSC + PLL到FIRC,用于解决一些RESET问题。我想没有正常关闭使用PLL的GMAC外设,或者没有等待它完成关机会导致不稳定,然后在时钟初始化进入某种复位周期的过程中加剧了这种不稳定性。
Re: S32K3 bricked, unable to debug

澄清一下。无论是否连接 JLink,每隔 30 毫秒就会钳位一个 50us 的复位脉冲

Re: S32K3 bricked, unable to debug嗨,卢卡斯,
,我已经考察过了。在没有任何 JLink 操作的情况下,RESET 似乎会间歇性闪烁。它在连接期间保持高电平,然后作为正常连接过程的一部分进行重置。我试过将 RESET 引脚强力拉高以避免那里出现任何问题,但我还是遇到了完全相同的问题
Re: S32K3 bricked, unable to debug

你好@Greavesinator85


不,此设备上没有启动配置引脚。我知道这可能是其他一些设备上的解决方法,但是 S32K3 的情况并非如此。它始终只能从内置闪存启动。


你能检查一下RESET信号吗?不是一直都在断言RESET吗?我正在主板上玩 jLink,当我在 “连接” 命令执行期间保持 RESET 状态时,我收到了完全相同的错误消息。


此致,

Lukas

Re: S32K3 bricked, unable to debug

这是一块定制主板,但我已经使用了几个月,所以它不是硬件问题。然后是与 SWD 连接的 J 轨迹。

Re: S32K3 bricked, unable to debug

无法连接到目标设备。?你用什么样的电路板来编程?

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎05-30-2026 05:49 AM
更新者: