2371286_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2371286_zh-CN

2371286_zh-CN

基于 DRM 的 imx6q 显示

我使用的是基于 DRM 的显示管道的 i.MX6Q 平台。我想知道它是否支持使用 VPU 进行 JPEG 硬件解码。

如果支持硬件 JPEG 解码,请详细说明需要在内核上启用哪些功能,以及如何使用 GStreamer 在 i.MX6Q 上使用硬件解码器解码 JPEG 编码流。

如果不支持 JPEG 硬件解码,能否解释一下该平台上还有哪些硬件加速编码和解码选项可用于摄像机流媒体?

i.MX6 四核Yocto ProjectRe: DRM based display of imx6q

HI@Oswalag我看到了https://www.nxp.com/docs/en/reference-manual/i.MX_VPU_Application_Programming_Interface_Linux_RM.pdf,其中提到支持 H.264 解码。BP/MP/HP、VC-1 SP/MP/AP、MPEG-4 SP/ASP 但你已经提到它支持所以如何使用 gstreamer 进行解码无论我尝试访问你共享的补丁但它无法打开时请给我们适当的文档参考这将对我们有所帮助。

ajayvk1_0-1779862048675.pngajayvk1_0-1779862048675.png


Re: DRM based display of imx6q

你好

如表 9-7 所述,VPU 仅支持 MJPEG 基准格式。 RM 中的VPU 规格摘要 。

请查看以下链接作为参考。

i.MX6 中的 JPEG 硬件解码和大小调整 - NXP Community

Re: DRM based display of imx6q

请尝试点击以下链接,我这边没有问题。

https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/JPEG-hardware-decode-and-resize-in-i-MX6/m-p/241129 

IMX6Q U-BOOT

您好,我有一台定制相机,搭载IMX6q处理器。
我有一个可以在旧版引导加载程序和旧版内核上运行的固件。
我需要更新引导加载程序和内核。
但我始终无法通过内核加载阶段。
UART 日志始终为空。
请帮忙。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-08-2026 02:33 AM
Updated by: