2371199_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2371199_ja-JP

2371199_ja-JP

S32N55 HSE2 ADKP SetAttribute が OTP 書き込み時にチップハングを引き起こす - GCS カスタムボード

- SoC:S32N55(B0シリコン)
- GrayVIP: 1.0.24
- HSE2 FW: HSE_FW_S32N5_1_0_24_0
- ライフサイクル: OEM_OPEN
- 基板:カスタムB/D(SGMIIのみ、RGMIIは非対応)

EVBボード:
- FSS/CRSの正常動作
- ADKP SetAttribute が成功しました

カスタムボードの問題:
CRS_ETH0/1_RGMII_RX クロックソースが利用できません
(RGMIIインターフェースは搭載されていません)
- 回避策を適用しました: 親クロックをCRS_SAFEに変更しました
- 回避策実施後:FSS/CRS正常、セキュアブート正常


カスタムボードにクロック回避策を適用した後、
HSE_OTP_FOEM_ADKP_ATTR_ID SetAttribute が返す
HSE_SRV_RSP_NOT_ALLOWED (0xAA55A21C)。

この障害が発生すると、チップは応答しなくなります。
- T32接続がAHB:0xE0042FE0でバスエラーにより失敗しました。
(CoreSight ROMテーブル)
- FSSはJTAG経由では接続できません
- ボードの回復には物理的な介入が必要

同じADKPプロビジョニングコードがEVBで正しく動作します
時計の変更なし。

GetAttribute 呼び出し (HSE_OTP_LIFECYCLE_ATTR_ID、
HSE_OTP_FOEM_ADKP_ATTR_ID) は正常に動作します
カスタムボード、基本的なHSEコミュニケーションを確認
機能しています。


1. CRS_ETH0/1_RGMII_RXクロック構成が可能か
HSE OTPの書き込み操作に影響しますか?

2. なぜチップはその後反応しなくなるのか
ADKP SetAttribute が失敗し、
基板交換なしで復旧する方法はありますか?

3. 既知の問題や制限はありますか?
カスタムボードでのADKPプロビジョニング
CRSクロック構成の変更
HSE_FW_S32N5_1_0_24_0?

1. HSE_SRV_RSP_NOT_ALLOWED が発生する条件は何ですか?
HSE_OTP_FOEM_ADKP_ATTR_ID の SetAttribute
ライフサイクルがOEM_OPENと確認されたとき?

2. CRS_ETH0/1_RGMII_RXクロック構成が可能か
HSE OTPの書き込み操作に影響しますか?

3. なぜチップはその後反応しなくなるのか
ADKP SetAttribute が失敗し、
基板交換なしで復旧する方法はありますか?

4. 既知の問題や制限はありますか?
カスタムボードでのADKPプロビジョニング
CRSクロック構成の変更
HSE_FW_S32N5_1_0_24_0?

Re: S32N55 HSE2 ADKP SetAttribute causes chip hang when OTP write - GCS custom board

こんにちは、 @EddiePark さん

遅れて申し訳ありません。数日間オフィスを不在にしていました。あなたが私の質問に返信してくれたという通知を受け取ったのですが、どうやらその返信を削除したようですね。

この件に関して、まだサポートが必要ですか?


ありがとうございます。

Re: S32N55 HSE2 ADKP SetAttribute causes chip hang when OTP write - GCS custom board

エディ・パークさん、こんにちは。

再度ご連絡いただきありがとうございます。現時点では、ご質問すべてにお答えできるわけではありません。ご指摘の時計とHSE(英国安全衛生庁)との間に何らかの関連性があることを示す資料は見つかりませんでした。クロック変更のために変更したレジスタを具体的に教えていただけますか?また、お使いのボードがRGMIIインターフェースを使用していない場合、なぜこの変更が必要なのですか?


ありがとうございます。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎05-30-2026 04:57 AM
更新者: