你好
我在尝试下载用于 S32K3 开发的特定软件包时遇到了问题,这似乎与账户权限或出口管制筛选有关。
1。供下载的目标包:代码包,软件包
S32K3/FRDM 汽车主板安装包(版本:2026.02)
包括FreeMaster 1.5.0RFP D2512,S32 设计工作室和配置工具 3.6.5D2511,实时驱动程序 7.0.0QLP03 D2512、FreeRTOS 7.0.0CD1 HF1 D2511、LIN 堆栈 4.0.0D2511,TCP/IP 协议栈 4.0.0D2512
2.问题和错误信息的顺序:
第 1 步(初次尝试-错误消息):我最初直接从主列表中选择了 FRDM 汽车板安装包。但是,在过渡到 “导出控制” 阶段期间,出现了以下警告消息:" 以下软件包处于待处理状态(Bad Actor),请记住,其他软件包可能由于此请求而被禁用。"结果,下一步按钮完全失效,只有 [EXIT] 按钮处于激活状态。(请参阅 "nxp error2.png")。
第 2 步(错误发生后-访问受阻):遇到此错误后,每当我再次尝试下载软件包时,系统似乎都会将其视为失败的自定义选择链接。将出现一个带有警告的弹出窗口:" 警告:此选择包含一个或多个不再可用的软件包 ",[应用此选择] 按钮显示为灰色,这使我无法继续操作。(请参阅 "nxp error.png")。
3.问题
在这种情况下,"待定(Bad Actor)"状态究竟是什么意思?这个问题是否是由于我的账户在出口控制筛查/审批中出现延迟或受到限制造成的?
目前,我被弹出窗口屏蔽,无法重新选择或继续此软件包的下载过程。我需要采取什么行动,或者需要恩智浦方面进行哪些调整,才能解决这个问题并成功下载FRDM汽车板安装包?
感谢您的帮助。
顺祝商祺!
你好@iamengineer、
基于类似的案例,“待处理(不良行为者)” 消息通常表示软件下载的帐户/权限限制,而不是代码包,软件包本身的问题。
请联系您当地的恩智浦FAE,并提供您的恩智浦账户电子邮件、公司/国家、确切的软件包名称/版本和消息的屏幕截图。
你也可以尝试单独从包中下载元器件。
顺祝商祺!
帕维尔