2370726_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2370726_ja-JP

2370726_ja-JP

SE05X - 同時アクセスおよび並列アクセスのサポート

こんにちは、

私はSE05xをPlug & Trustミドルウェアを使用して運用していますが、同時アクセス(並列アクセス)のサポート状況について理解を深めたいと思っています。

複数のスレッドまたはプロセスから同時にSE05Xにアクセスすることは可能ですか?

はいの場合:
同時アクセスを使用する際に、何か制限や制約はありますか?
SE05Xは内部的に同期処理を行いますか、それともホスト側で完全に管理する必要がありますか?
マルチスレッドまたはマルチセッションでの利用に関して、推奨されるベストプラクティスはありますか?

そうでない場合:
- マルチスレッドまたはマルチプロセス環境でSE05Xを使用する場合、推奨されるアーキテクチャは何ですか?

ご説明や関連ドキュメントへの参照などございましたら、大変ありがたく存じます。

ご回答をお待ちしています。

スマート・カードRe: SE05X - Support for concurrent and parallel access

こんにちは@nofarbe

あなたの調子が良いといいのですが。

SE05xはマルチテナントモデルをサポートしています。SE050A/B/C/DユーザーガイドEdgeLock SE050Eユーザーガイドの第5章を参照してください。

よろしくお願いいたします。
エドゥアルド。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎05-30-2026 04:52 AM
Updated by: